刚买了66AK2G02和CMB开发板,但是在运行realtime_demo_bios时,耳机没有声音,我具体的步骤如下:
1.首先按照如下的线序,连接66AK2G02 EVM和CMB:
2.编译工程文件,生成K2G_bf_rt.out文件:
3.按照“K2G General Purpose Evaluation Module Technical Reference Manual”中的要求设置EVM上的开关位置
然后上电。
4.加载K2G_bf_rt.out文件:
在CCS上点击全速运行之后,耳机中没有声音,我用示波器测了一下CMB上的时钟信号,发现没有时钟信号,所以怀疑K2G EVM没有工作,但是没有找到原因!
另外,K2G EVM上的SW3用来设置BOOT MODE,默认是0111:
这个需要修改吗???