This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

66AK2G02运行processor_sdk_rtos_k2g_4_01_00_06\demos\audio-preprocessing\realtime_demo_bios出错

刚买了66AK2G02和CMB开发板,但是在运行realtime_demo_bios时,耳机没有声音,我具体的步骤如下:

1.首先按照如下的线序,连接66AK2G02 EVM和CMB:

2.编译工程文件,生成K2G_bf_rt.out文件:

3.按照“K2G General Purpose Evaluation Module Technical Reference Manual”中的要求设置EVM上的开关位置

然后上电。

4.加载K2G_bf_rt.out文件:

在CCS上点击全速运行之后,耳机中没有声音,我用示波器测了一下CMB上的时钟信号,发现没有时钟信号,所以怀疑K2G EVM没有工作,但是没有找到原因!

另外,K2G EVM上的SW3用来设置BOOT MODE,默认是0111:

这个需要修改吗???

  • 用仿真器调试时,需要改成no boot模式。

  • Hi Shine,

    首先,感谢回复!

    如您所说,将SW3设置成“0000”(no boot )模式,结果跟前面说过得一样,耳机没有输出,同时在CMB上测不到相应得时钟信号。

  • Hi Shine,

    我把sdk里的K2G_bf_rt工程导入到了ccs里面,在ccs里面重新Build后执行Debug,运行程序之后发现现象跟之前一样,耳机中还是没有声音。

    我单步运行了一下程序,发现成程序执行到下面那个位置就没有反应了:

    看程序,只是在配置芯片的基本模块,所以我怀疑问题应该是硬件导致的。我看过ti的文档,除了之前提到的那两个开关似乎也没有其它的需要设置了,所以目前比较疑惑,希望您能帮忙分析一下!

    Regards,

    Eric

  • No Boot环境下有没有Gel脚本的初始化输出?把Log贴出来看看,Gel脚本在 C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\boards\evmk2g\gel\evmk2g.gel。

    硬件上可以量一下M21管脚,它是 SYSCLKOUT ,正常启动以后应该会稳定输出一个时钟。