目前有这样的需求,DSP板子被封装在一个盒子里面,对外面接口只有UART了,所以后继要对DSP(C6747)程序进行更新的话,只能通过UART。我了解TI官方有提供串口烧写的工具:sfh_OMAP-L137.exe,使用这个工具步骤里有一步是首先得把板子设置到UART2 boot mode才行。
问题是我的板子上电是从SPI flash boot mode启动的,而且板子也已经封装在盒子里面了,根本不可能设置成UART2 boot mode启动的,想问下,是否可以修改下sfh_OMAP-L137.exe这个软件,不需要设置成UART2 boot mode启动模式,直接烧写可以吗?