环境:天漠的Ti3715 (原配kernel2.6.32+Android2.2)
Ubuntu 11.10(32bit)或 Ubuntu 12.04(64bit)
现状:在google官网下载了Andorid4.0.1和4.1.1编译好,但做成文件系统放到开发板,某些服务总是重启,7寸屏只显示到大的“Android”标识,并且不停闪烁(图形驱动是使用原配2.2的),无法进入到安卓的界面,文件系统是已经挂载了的(因为可以ls)。
问题1:对于Ti官方有什么好方法方便移植?
问题2:若用户使用Android官网源码进行移植,应该如何快速进行开发?