最近设计了一块 TMS320C6655 电路板 ,想请教下如何从SPI NOR flash启动程序,FLASH 使用的N25Q128。 ,现在程序无法从FLASH 启动
1、使用程序能够正常读写 FLASH
2、看网上都是需要通过DDR烧写到FLASH 里面去,本板没有使用DDR.
3、现在是程序无法从FLASH 启动,用示波器测试 CS0 一直有电平变化。
4、我的板子BOOTMODE PIN 【12:0】配置为: 0 0010 0000 0110 大小端:小端模式
想请教问题有:
1、 如果从 SPI NOR FLASH 启动,BOOTMODE PIN 该如何配置?
2、 软件设计方面有什么需要注意的?