This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

网络多轨播放器选型

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12, AM5716, AM5728, AM5708, AM5726, AM5718, AM5706

多轨网络播放器:

输入:4路line/mic平衡输入(DSP)

输入:4路网络播放器音频输入(ARM核心)

输出:8路line平衡输出(DSP)

构成一个8x8的混音处理器

想确认一个性价比高的选型

  • 基于linux开发,ARM核心要写4路播放器
    音频每通道要求24bit/48KHz并且能向下兼容
  • 从硬件角度,首先要有足够 的MCASP数据线,可以看一下66AK2G12, A15+C66性能也足够。

  • 1、66AK2G12的有三个McASP0、McASP1 和 McASP2,我要显示(4+4)输入,8路输出,是否只用McASP0扩展出4+4个输入,8个输出就行;
    2、ARM+DSP的开发环境是否是linux的;
    3、在ARM A15里面写4个音频播放器然后把4路播放的音频如何给C66,A15如何把4路音频给C66,他们之间有多少路的音频连接,多少路控制连接,还是需要额外的iis或者其他端口满足;
    4、4路line/mic in需要兼容多采样率和量化的信号,这个功能自带还是需要外挂;
  • user6416275 said:
    1、66AK2G12的有三个McASP0、McASP1 和 McASP2,我要显示(4+4)输入,8路输出,是否只用McASP0扩展出4+4个输入,8个输出就行;

    可以吧。每根数据线方向是可配的,mcasp0有16根数据线。

    user6416275 said:
    2、ARM+DSP的开发环境是否是linux的;

    是的。

    user6416275 said:
    3、在ARM A15里面写4个音频播放器然后把4路播放的音频如何给C66,A15如何把4路音频给C66,他们之间有多少路的音频连接,多少路控制连接,还是需要额外的iis或者其他端口满足;

    DSP是在同一个芯片上啊。核间数据交换通过内存共享,不需要物理的传输。

    外设对于核也是同样共用的。

    user6416275 said:
    4、4路line/mic in需要兼容多采样率和量化的信号,这个功能自带还是需要外挂;

    不同的频率只是I2S clock采用不同的分频配置。

    另外,AM57xx系列也可以满足你的要求:AM5706, AM5708, AM5716, AM5718。 如果不需要显示,选尾号为6的就可以。如果还要更高性能的,则双核的AM5726, AM5728.

  • 该产品对成本有一定要求,不知道推荐的这几个系列那个性价比最高。方便+VX 13501088021,谢谢
  • AM5706是最便宜的,官网公开报价在这里,具体价格跟量相关。

  • 这是一个芯片的选型,还有8x8的AD/DA选型,,模拟输入输出32bit/96KHz向下兼容。
    是否有芯片和输入输出的整体方案