如题,该处理器的四路Video Input Port(V1A、V1B、V2A、V2B)接口可以同时使用吗?给四路Video Input Port分配pin脚后,其中有些pin脚在几个信号管脚都有使用(无法避开),如管脚F20会同时用于vin1a_fld0和vin2b_clk1,这种是分时复用的意思吗?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,该处理器的四路Video Input Port(V1A、V1B、V2A、V2B)接口可以同时使用吗?给四路Video Input Port分配pin脚后,其中有些pin脚在几个信号管脚都有使用(无法避开),如管脚F20会同时用于vin1a_fld0和vin2b_clk1,这种是分时复用的意思吗?谢谢
所以是四路Video Input Port没法同时一起使用是吧,麻烦帮忙确认一下,谢谢
如果涉及到要同时使用同一个管脚,就无法实现,可以利用pinmux工具看一下是否有可替代的管脚。
明白谢谢。另外请教一下如下图,以Video Input Port 2b口为例,管脚M17同时定义为vin2b_de1和vin2b_hsync1,这是啥意思?
看datasheet 表 4-2. Ball Characteristics会比较清晰。
代表M17管脚可以复用为哪些信号。
这个我也有看到明白M17可以复用为这些信号,我的意思是M17同时用作vin2b_de1和vin2b_hsync1信号,那VIP2b这个口是怎么工作的呢,是分时复用对VIP2b的vin2b_de1和vin2b_hsync1信号进行配置吗?
抱歉之前理解错了,关于这两个信号如何进行配置我需要咨询相关工程师再给您回复。
这两个引脚不需要同时使用,如果您还有疑问也可以继续跟进以下链接的英文贴:
e2e.ti.com/.../3783622