程序在debug下能正常运行,但通过AISgen将out转成bin文件,相关设置参考了 那个sprrabb1c这个参考文档,通过spiwirte工程将程序写到spi flash中,烧写过程和回读均无报错,boot也通过上下拉电平选择从SPI1启动,但不能启动运行。在官网上的相关解答也较多,但关键解答参考链接失效,大都指向了processors.wiki.ti.com,不知移到哪儿能再访问,还想问下哪儿能下载到关于C6747 spi flash程序转换、烧写及启动的操作详细说明,包括注意事项的资料。我在解答上看到还可以用仿睦器查看启动后的内存情况,但操作参考链接也失效了,能不能也放个可以学习的链接。我们在这个问题上搞了一个多星期了,不知如何弄,谢谢!!