我使用的芯片本是OMAPL138EZWTD4E,也不想使用这个芯片的加密功能,只想当做普通的138芯片使用。
目前已经可以解锁芯片的JTAG了,可以把AIS格式的uboot通过CCS的NANDWRITER_DSP写入到NAND,并且已经启动成功了。
现在我们想通过SD卡启动uboot,这样可以大大节约烧写的时间。
请问:OMAPL138EZWTD4E是否支持从SD卡启动?
我们尝试采用普通版本的OMAPL138的SD卡启动的方式制作了SD卡,但是发现不能启动,用示波器在SD卡的数据引脚上看不到波形,恒定为1,SD卡的时钟脚有时钟。