1.文档《 通过 IBL 扩展 Keystone I DSP 启动模式 》---Allen Yin在哪里可以下载到吗?
2.多核使用单镜像程序,程序固化在并行EMIF总线的NOR FLASH上,当核0开始执行rom引导、运行flash中代码、将flash代码搬移到ram运行过程中,其他核是处于IDLE?
3.官方提供的 ibl.bin(iic、SPI引导方式) 文件是否有源码? ibl.bin及app.bin怎么能烧写进EEPROM,并行NOR FLASH,SPI NOR FLASH?有官方提供的烧写工程?
4.需要6678周期休眠降低功耗,但根据POWE consumption.pdf及excel计算工具,计算只能到2.6w左右,baseline的功耗能否降低到1w?
5.官方提供的MAD tool python脚本工具生成的bin文件 与 使用 hex6x b2css等工具生成的bin文件有什么区别吗?