这个料购买了8只,其中7只X光射线检测引线间距小于0.05mm,这是什么原因呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问芯片是从哪里购买的?如果是从TI.com上购买的,请提供一下订单号,谢谢!
TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品过程中遇到的技术问题。
TI建议您登陆 TI.com 购买产品:https://www.ti.com.cn/zh-cn/ordering-resources/buying-tools/quick-add-to-cart.html
关于产品质量问题,请您与代理商沟通。
代理不配合解决问题
请问是哪家代理商?是TI官方授权的吗?
引线间距小于0.05mm,影响使用吗?
如果是从TI授权代理商那里购买的话,可以保证芯片的品质。
请问您是发邮件联系授权代理商没有回复吗?是哪家代理商?
在TI官网发邮件
请问您是发邮件到哪里?客户支持部门(CSC)?
引线间距小于0.05MM,是否影响使用呢?
我这边没有引线间距的参数。您现在用下来具体有什么问题么?
我把您的问题发到英文e2e上了,因为这款器件太老了,不确定是否还有工程师支持。请关注下面帖子的回复。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1104666/tms320vc5416-internal-pin-to-to-pin-distance-is-smaller-than-0-05mm
这颗料是90年代推出的。
能否告知是从哪里购买的?先确保芯片品质没有问题。
或者做交叉实验,把这块芯片焊到能工作的板子上,看是板子的问题还是芯片本身的问题。
如果是芯片本身的问题,可以联系购买渠道退换货。
建议做一下交叉实验,把这块芯片焊到能工作的板子上,把能运行的芯片焊到这块不能工作的板子,看什么结果。
非常抱歉,回复晚了,刚得到e2e工程师那边的回复。
I have checked this with our packaging experts and the loop heights for the internal wires can be different and a 2D Xray will not show the correct distance and there should not be any issues here. There are also checks that are done in our assembly process that should verify that the distance between the pins is correct.
是的,属于合格产品。