DM6446的dvsdk2.0不支持sdhc支持2g的sd卡?请问如何能够支持32g的sd卡呢?
我看到arogo的文件系统和内核支持sdhc,但是这个arago不支持dvsdk2.0,
请问:
1,我是否可以不是用arago的kenel直接是用mv-5.0升级支持sdhc呢?请问有没有相关的资源。
2,如果我使用arogo的kernel支持sdhc,那个是否可以使用arago一套的编译器从新编译dvsdk2.0,这样是否可行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MVista的工具链和内核:
之前已经回答了你的问题,sdhc的支持需要你们移植相应的驱动,TI不会提供官方的支持,这个和技术无关,
关于arago使用的是社区linux版本和使用mvl内核的dvsdk2.0不兼容,而且并没有在dm6446上进行测试没有官方的支持,
建议你自己移植mvl的sdhc的patch或者相应的社区linux的patch.
关于你说的dm36x的mmc速度问题,这个是kernel 架构的问题,2.6.18到2.6.37kernel架构针对调度和mmc部分都有改进,
所以你使用新的内核版本mmc速度会有提高.TI毕竟只是提供相应的优化的驱动.
另外性能也要看你系统的loading.请说明你现在的系统loading和吞吐量.