请问:
1.我打了所有的电话给TI在中国的办事处,要不没人接,要不是空号,我想了解Davinci系列芯片的详细信息,以便选择我们产品的主CPU。我要怎么联系?
2. 我想买开发板,该联系哪里呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问:
1.我打了所有的电话给TI在中国的办事处,要不没人接,要不是空号,我想了解Davinci系列芯片的详细信息,以便选择我们产品的主CPU。我要怎么联系?
2. 我想买开发板,该联系哪里呢?
下面链接中有DM385 DM388 和DMVA3的摄像机参考设计产品,可以直接在链接中订购:
http://www.ti.com.cn/product/cn/DM385/toolssoftware
联系方式的话,我推荐你联系您本地TI的授权代理商:
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24957
应用于“智能视频算法+压缩+其他一些设备控制计算”,不需要DMVA3/4结合DM388,可以考虑使用DM8127这款ARM+DSP的双核芯片:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320dm8127.pdf
这款芯片也多用于IPNC的设计。
hi,
如titan所说, 8127是其中一个选择。 这类只能应用基本上需要内置DSP的方案。
请问你是要做智能分析相机(图像sensor输入,本地智能分析,编码网传),还是想做后端的只能分析(摄像头或者网络视频输入,本地分析,需要存储)
能否明确下你的具体需求? 包括功能上的,和接口上的。
BR,
Eason
好的。
我们要做的是图像sensor 1080P/20fps(720P/30fps)输入(csi接口帧率不知可否达到),本地智能分析,压缩网传(本地还有其他处理,最好能够支持并行处理,一边压缩,一边智能处理了,内存和cpu好点,比如安霸的A5s就不能满足我们的需求,除非2个芯片的方案),云端还有智能分析
智能相机这块,基本就是DM8127了。 该器件是目前主流的智能前端单芯片方案。 参考设计请参考一下链接:
http://www.ti.com.cn/product/cn/TMS320DM8127?keyMatch=dm8127&tisearch=Search-CN
http://www.appropho.com/NewWeb/Product_DM8127J3_Product.php#1
我们要做的是图像sensor 1080P/20fps(720P/30fps)输入(支持)(csi接口帧率不知可否达到)(支持),本地智能分析(集成DSP),压缩网传(有硬件编码器,支持H264,MJPEG等编码。性能是H264 1080p60)(本地还有其他处理,最好能够支持并行处理,一边压缩,一边智能处理了(可以的,多核SoC,可以并行),内存(双DDR3控制器,供64bit)和cpu好点(ARM cortex-A8),比如安霸的A5s就不能满足我们的需求,除非2个芯片的方案),云端还有智能分析(云端分析一般是DM816x系列,或C66多核DSP)
Hi;
我之前买了2套APPRO的DM8127J3验证系统,调试和跑自己程序时候都正常,于是我们公司打算批量生产8127,就按照8127提供的Gerber文件生产了一片8127,但是问题出来了,相机前端Sensor+FPGA的板子始终不能出图,和主板连接后,在IE浏览器上登陆后,图像页面显示全部为黑的,如果把原来在APPRO买的相机 前端板子拆下来装在我们自己做的主板上,就能够正常显示图像,我能够确定 我们自己做的相机前端Sensor+FPGA的硬件没问题(和购买的前端电压、阻容等一样),同时FPGA程序烧写正常(烧写的文件是hispi_receiver_hispi_receiver_IPNC.jed),把烧写文件烧写到 购买的验证样机的前端仍能够正常工作(说明程序没问题),请问问题出在哪儿?我们使用的原理图版本是(MT9J003_10M_CMOS_V0.3_SEP13),另外请问在前端Sensor+FPGA的板子上,有一个U3(CAT24C256 EEPROM),难道是因为在购买的验证样机中这芯片EEPROM预先烧写了程序?我们自己做的板子需要TI的授权?非常感谢!