This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV401: 测量100mA~100A时,DRV401和DRV425精度能做到多少?

Part Number: DRV401
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

hi,现在想做一款小尺寸能测交直流的电流传感器来取代电流互感器,DRV401和DRV425在100mA~100A全量程下精度能做到多少?特别是在100mA时能否做到0.5%或者1%?

  • 这些器件的精度可以满足精度是磁性设计中的挑战。DRV401 更有可能运行得更好,因为它是一种闭环系统设计。

    而 DRV425 只是一个磁传感器,需要使用 Biot-Savart 定律来测量电流。 由于其工作方式,DRV425 更容易受到外部场的影响。

    更多详细信息可在 DRV425 产品文件夹中查看:

    https://www.ti.com/tool/DRV425-BUSBAR-EVM

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa237

  • 你好,Annie,你的意思是说磁芯设计合理的话精度能做到0.5%吗?磁芯设计有资料吗?

  • DRV401 的这种设计需要磁通门探头和磁芯(补偿芯)的设计。
    探头的尺寸很重要,因为它需要被 IS1 和 IS2 上的驱动电流饱和并处于数据表中指定的范围内。 补偿芯和场探头之间的耦合非常重要,因为这是反馈回路闭合的地方。这不是一个简单的设计,因为您需要一些磁性经验,建议进行一些模拟。 有一个名为 FEMM 的免费 2D 软件,但对于复杂的设计,建议使用 3D 模拟器。
    通过模拟,您可以找到核心和场探头之间的耦合。 磁性设计只是指导,但客户需要拥有设计的那部分,因为有许多变量可以更改。
    从其他设计中,我看到由于所有变化因素,在整个范围和温度范围内 0.5% 的准确度需要校准。