Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0091,
TI的专家,
您好。
我们是做雷达物位计的。正在开发使用IWR1443芯片的雷达物位计,程序用的是TIDEP-0091中的level_sense_demo,程序中将frameCfg->numFrames由1改为0,并在每次测量的最后加入demo_config1D_HWA(dataPathObj);
demo_dataPathTrigger1D(dataPathObj);,使得雷达软件连续触发测量。距离值目标选用的是demo_findTopTanges中获得的最大信号强度点的距离chirp_data.distance[0]
量程使用的是sprcah9的Chirp Budget Calc_09_25_18。
量程使用DEMO_CONFIG30时,实际测试在超过20米时,基本无法测量到距离值。
量程使用DEMO_CONFIG75时,实际测量能够测量到70米,但是在50米时误差1米左右,60米时误差1米5左右,70米时误差超过2米。
请专家分析一下,为什么测量误差这么大。