Other Parts Discussed in Thread: IWR1443
您好,
我有两个问题
第一,iwr1443在adc采样之前进行过低通滤波,我想知道多大的频率可以通过这个滤波器,也就是说在adc采样之前信号的最大频率是多少?跟adc采样的频率有什么关系?、
第二,在混频时,tx信号的功率是多少?信号发射时的功率是多少?接收信号的功率是多少?混频之后,adc之前对信号的功率做了改变吗?
急需,非常期待你的回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我有两个问题
第一,iwr1443在adc采样之前进行过低通滤波,我想知道多大的频率可以通过这个滤波器,也就是说在adc采样之前信号的最大频率是多少?跟adc采样的频率有什么关系?、
第二,在混频时,tx信号的功率是多少?信号发射时的功率是多少?接收信号的功率是多少?混频之后,adc之前对信号的功率做了改变吗?
急需,非常期待你的回答。
非常抱歉回复晚了。
1. 用于ADC 采样之前的高通滤波器具有可编程的频率切取。 最大频率也是采样频率的函数,而采样频率也可编程为 37.5MHz 实数和 18.75MHz 复数速率。
您可以参考以下数据表:
您也可以参考以下链接页中的“Using a complex-baseband architecture in FMCW radar systems”部分:
https://www.ti.com/lit/wp/spyy007/spyy007.pdf
2. 对于相同射频规范中的 Tx 输出功率,您可以看到 Tx 输出功率 (12dBm) 。
因为接收器功率取决于编程的接收器增益,接收器增益可在 24dB 至 48dB 之间变化。
您可以参考上述规格表。
希望以上解答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。