您好,参考上图所示的软件demo代码。
有2个问题:
1.每次MSP432上电iwr1443,iwr1443会运行部分校准,该demo中只校准了LO DIST,不校准其他项,温度变化时毫米波前端的性能会受影响把??
2.该处设置为true,也就是在mmwave Start时,发射chirp前运行一次校准,这块多此一举了吧?因为在第一个问题中,上电后已经运行了一次部分校准,这块为什么还要校准一次呢??这样还会增加MMWave_start的时间。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,参考上图所示的软件demo代码。
有2个问题:
1.每次MSP432上电iwr1443,iwr1443会运行部分校准,该demo中只校准了LO DIST,不校准其他项,温度变化时毫米波前端的性能会受影响把??
2.该处设置为true,也就是在mmwave Start时,发射chirp前运行一次校准,这块多此一举了吧?因为在第一个问题中,上电后已经运行了一次部分校准,这块为什么还要校准一次呢??这样还会增加MMWave_start的时间。
你好,
一个是RFint时候的校准,一个是runtime的校准,两者是不同的。
一般来说可以隔一段时间做一个全部的校准,这个时间会较长。然后后面都做简单校准,时间较短。用户需要在两者间找到一个你的应用合适的平衡。
你好,也就是隔一段时间运行一次全校准,确保毫米波前端性能不受温度影响是吧?
那enableCalibration可以设置为false吗?RFint时候校准完了,mmwave Start还需要校准吗?
那enableCalibration可以设置为false吗?RFint时候校准完了,mmwave Start还需要校准吗?
我同意你的观点,run time calibration不是必须的。