问:用于电感式检测的高导电率材料可能很昂贵,因此限制用于电感系统目标的材料数量至关重要,但用于电感式检测的目标理想厚度是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问:用于电感式检测的高导电率材料可能很昂贵,因此限制用于电感系统目标的材料数量至关重要,但用于电感式检测的目标理想厚度是多少?
答:
对于目标厚度,我们必须承认,交流磁场引发的涡流在导体表面附近流动,并且幅度会随着进入导电目标的深度而降低。该深度通常是以“趋肤深度”为单位进行测量的。 趋肤深度的等式可在下面找到。
一条适用的经验法则是,目标厚度应至少为 2 - 3 倍的趋肤深度。这是因为,厚度约为 3 倍趋肤深度时,目标将产生 95% 的总感应电流。
实现理想电感的另一个方法是增加传感器频率。在高频率下,趋肤深度将会减小,这将导致涡流集中在导体表面。为实现出色性能,可以使用较厚的目标或增加传感器的频率。
使用电感式触摸按钮时,必须考虑导电目标的偏移。对目标表面施加一定的力所产生的偏移与材料的抗拉强度和厚度成反比。与较厚/刚性较高的目标相比,较薄/刚性较低的目标受到恒定大小的力后,所产生的偏移较大。
如需更多信息,请参阅以下文档: