Other Parts Discussed in Thread: , AWR2243, AWR2944
(1)您好 采用mmwave_automotive_toolbox_3_5_0 版本中lab0007_medium_range_radar的历程,对着大信号)检测不到目标,查看1DFFT的结果只有几个chirp有1D的目标,2DFFT结果基本看不到目标了。请问这是什么问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对着大信号)检测不到目标
请问你是把EVM架在车上路测的么?什么大信号,距离雷达多远?你是如何看1DFFT的结果的?2DFFT是看的GUI里的输出么?
板子运行mmwave sdk3.5里的mmw demo能否正常检测到目标?
暗室 模拟器采集的,采集的是radarCube的数据看1D的,GUI也看不到,板子没问题,1642改的能正确运行?
专家:AWR1843能phase shift,它改变的是每一个chirp的初相位吗?如何才能每次都改变一个chirp的初相位
板子没问题,
你如何确认板子是没有问题的?MRR demo已经发布很久了。我刚刚测试了一下,AWR1843BOOST对着天花板,2m多的天花板可以检测到。右下角的GUI显示选项如果你测远距离,是否有都勾选上。
1642改的能正确运行?
我没有明白你的问题,能再解释一下么?
如何才能每次都改变一个chirp的初相位
rlSetDynPerChirpPhShifterCfg
HI (1)我们是自己研发的1843板子,采用的这个例程跑,没有用这个GUI界面,用CCS采集的数据 ,操作是OK的吗?
(2)rlRfSetPhaseShiftConfig 可以帮助我们实现1~16个chirp,改变16次信号的初相位,循环16次这个工作吗?这个函数改变的是chirp的初相位吧?还有您说的那个函数我看介绍是针对AWR1243P实现的,
(1)我们是自己研发的1843板子,采用的这个例程跑,没有用这个GUI界面,用CCS采集的数据 ,操作是OK的吗?
不用GUI,使用CCS采集数据都是没有问题的。我的测试是想说明MRR demo本身是没有问题的。回到我前面的提问,你们有确认过板子工作正常么?建议你们先使用mmwave sdk里的mmw demo加角反来测试一下,或者使用角反先近处抓原始数据看看,确认板子工作正常,天线部分增益和你们设计的预期一致。
(2)rlRfSetPhaseShiftConfig 可以帮助我们实现1~16个chirp,改变16次信号的初相位,循环16次这个工作吗?这个函数改变的是chirp的初相位吧?还有您说的那个函数我看介绍是针对AWR1243P实现的,
AWR1843和AWR1243P、AWR2243都支持phase shift,所以这个API也是支持的。mmwave sdk里可以找到这个函数(mmwave sdk并不支持AWR1243p、AWR2243)。
你好,
我建议你下载一下第一代毫米波的DFP包,参考包里的文档mmWave-Radar-Interface-Control.pdf,里面有更详细的信息。
你好,
rlRfSetPhaseShiftConfig用于静态配置,rlSetDynPerChirpPhShifterCfg用于动态配置。
你好,
AWR2944的demo支持DDMA,处理过程使用了HWA和DSP。在AWR1843上使用纯软(DSP)方式处理DDMA(不是BPM)应该是可以的,但是性能上要看你们设计的复杂度了。TI也没有相关的代码参考。
AWR1843能够配置为DDMA模式吗,类似于2944上实现的DDMA方式?我们用这个函数,rlRfSetPhaseShiftConfig 配置的每个chipr的相位,但是尖峰出现的数量不对。