TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 毫米波应用存储器架构和分配

此常见问题解答将讨论可编程毫米波传感器上实现应用的存储器架构和分配。

可编程毫米波传感器包括一个 ARM 内核 (MSS) 和以下一个或两个处理引擎:  硬件加速器 (HWA) 和 DSP (DSS)。

对于第 1 代毫米波传感器,DSP 是 C647x,对于第 2 代器件,DSP 是 C66 系列的一员。

以下文档包含有关 C647x 和 C66x 存储器子系统的详细信息:

对于 C647x

C64x+ 兆模块用户指南

https://www.ti.com/cn/lit/ug/spru871k/spru871k.pdf

对于 C66

TMS320C66x DSP CorePac

https://www.ti.com/cn/lit/ug/sprugw0c/sprugw0c.pdf

毫米波传感器通常包括以下存储器:

  • L1P、L1D、L2 - DSS 存储器
  • DSS_L3 - 共享存储器
  • 硬件加速器输入/输出存储器
  • MSS_TCMA
  • MSS_TCMB - ARM 数据存储器

在毫米波应用中,雷达处理通常在 HWA 或 DSS 上执行。

使用 HWA 为处理任务分配存储器

为了使用 HWA 处理数据,必须使用专用的输入/输出缓冲器。没有其他选择。

  • 预处理输入数据使用 EDMA 从另一个存储器(如 L3)传输到 HWA 输入缓冲器
  • 后处理结果数据使用 EDMA 从 HWA 输出缓冲器传输到另一个存储器(如 L3)

为了优化处理,输入数据将分配到 PING/PONG 缓冲器中。进行优化的原因是,由 EDMA 传输 PONG 数据时,会在 PING 缓冲器中进行处理。因此,EDMA 数据传输不会导致额外的延迟。当然,此优化需要 2 倍数量的存储器缓冲器。

多普勒 FFT 的毫米波 SDK 演示文档中提供了这种处理类型的一个很好的示例。请参阅 DopplerProcHWA

多普勒 DPU

使用 DSP 为处理任务分配存储器

使用 DSP 处理数据时,首先需要对周期最密集的算法的实施进行高度优化。为了获得良好性能,需要使用定点算法。如果需要更高的精度,则可能需要使用浮点格式。毫米波传感器中提供的 DSP 支持定点和浮点数据格式。为了使这些实施能够提供出色性能,必须从最快的程序和数据存储器(L1P 和 L1D)运行它们。

由于存储器 L1P 和 L1D 均可配置为器件存储器和器件缓存,因此应用开发人员可以选择:

  • 使用 L1P 和 L1D 存储器的一部分作为缓存,一部分作为存储器。
  • 将所有 L1P 和 L1D 用作缓存

当 L1D 的一部分用作存储器时,应用程序必须在此存储器中分配输入和输出缓冲器以用于周期最密集的算法。每个处理阶段的缓冲器都将重叠。

以下是毫米波 SDK 2.1 演示的一个示例:

通过 EDMA 将数据传输到 L1D 缓冲器或从 L1D 缓冲器传输数据。通常,输出结果将传输到 L3 存储器。