我的设备是dca1000evm+iwr642boost,在使用mmwave studio进行数据采集时,点击Set Up DCA1000的connect时,报错“ConnectRFDCCard Status: RFDCCARD_UDP_WRITE_ERR
Ethernet Cable is disconnected Please check.....!!!”
我已经反复确认了防火墙已经关闭,并且设置好了静态ip地址,更换了多条网线。该问题依然存在。
我的mmwave studio 版本是2.0.0.2
请问这种情况如何解决?
谢谢