网线接口黄灯常亮,绿灯闪烁,但始终无法识别FPGA版本,请问是什么问题
- 打开链接https://ticsc.service-now.com/csm
- 点击申请新的支持下面的提交申请按钮
- 在新打开的窗口中点击技术支持下面的创建案例按钮
- 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。递交申请时,请您提及以下信息:
- Ti.com购买订单号
- 需要技术鉴定EVM是否存在质量问题
- 您是否使用免费邮箱注册myti账号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问网线是直接连电脑的?DCA1000EVM和什么板子相连?能把log信息发一下吗?
另外,请按照下面的网站再检查一遍。
https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/dca1000evm
我看您之前描述网口黄灯不闪的,请看一下您的电脑网口和网线是否是好的?
另外,DCA1000是千兆以太网。下面是对电脑的要求。
HOST
PC configuration:
– Intel Core i5 2.5 GHz or above
– 8 GB RAM or above
– Windows 10 Pro operating system
– Static IP Address – 192.168.33.30
– 1-Gbps Ethernet port
可能是硬件问题,请按照以下方式联系客户支持部门的技术部门,会有技术客服为您提供帮助。