TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LDC3114: 传送带金属探测设计需求

Part Number: LDC3114

在3m/s运行的传送带上, 检测是否有金属物体, 物体材质主要是铁, 被检测物体长宽高在5厘米左右, 传送带一米左右的宽度, 线圈尺寸没有太多限制, 一般是1米X0.4米左右的尺寸,

环境中的干扰因素是变频器驱动的电机, 对讲机, 高低温, 湿度等. 

检测目标就是金属物体是否存在即可

这种情况下检测金属是否存在的需求, 使用LDC系列的电感传感器是否合适, 或者有没有其他的方案可以适用. 麻烦指点一下相关的方案和资料.

感谢!