Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1642, AWR1843
为了实现如图所示中的单通道成像
设置雷达采用三发四收
(1)profile配置为
成像结果与实际不符,请问:
(1)这种chirp配置方法是否有问题?
(2)采用TI提供的matlab读取程序可以正确读取4个接收天线的数据,请问在TDM-MIMO下单个接收天线的数据存储格式是怎样的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为了实现如图所示中的单通道成像
设置雷达采用三发四收
(1)profile配置为
成像结果与实际不符,请问:
(1)这种chirp配置方法是否有问题?
(2)采用TI提供的matlab读取程序可以正确读取4个接收天线的数据,请问在TDM-MIMO下单个接收天线的数据存储格式是怎样的?
你好,
TI没有SAR相关实现的demo,建议到网上搜索一下相关信息和论文。
你好,
如果是使用DCA1000EVM+matlab采集的数据,请参考下面的文档:
mmwave Radar Device ADC Raw Data Capture (Rev. B)
考虑原因可能为chirp配置错误导致采集的数据有问题
可以先检测角反看看。
好的,那TDM-MIMO的chirp配置是对的吗?我是参考DCA1000EVM: AWR1642EVM mmWave studio TDM or BPM MIMO setting - Sensors forum - Sensors - TI E2E support forums这个配置的
你好,
AWR1642只有两根发射天线,而AWR1843有三根,你如果要得到垂直方向角度还需要配置第三根TX。
你可以参考mmwave sdk里AWR1843的一些配置文件。