This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPT3001-Q1: 传感器光信号的采集时间

Part Number: OPT3001-Q1
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001

您好,

OPT3001组装在穿透率4%的盖板下,希望通过PWM调光的LED光源校准传感器,PWM频率16.8k HZ。如果ALS的光信号采集时间小于PWM的周期,可能会导致采集的光信号不准确。

我的问题如下:

1. 想知道该传感器的光信号采集的时间(即曝光时间),从而确认采用PWM调光方式有无风险。

2. 对于强光和 弱光,传感器的曝光时间是否有变化?

  • 您好,

    OPT3001传感器就可以设置两种 integration time(曝光时间),即800ms 和100ms,通过寄存器CT bit设置。

    不清楚您为什么要根据光信号采集的时间来确认采用PWM调光方式,PWM调光不应该根据采集光的亮暗或者说获得的lux值来调节LED吗?

    更长的转换时间可以获得更低的噪声测量值,与环境光的亮暗没有关系。

    2. 对于强光和 弱光,传感器的曝光时间是否有变化?

    没有变化,这个时间是通过寄存器CT bit来设置的。

  • 确认曝光时间,是因为:

    我们用PWM调光的LED光源校准ALS,如果ALS曝光时间太短,比PWM的一个周期更短,会捕捉到PWM的低频部分,那ALS获取的照度就不准确。