This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR1443BOOST: high_accuracy_14xx_mss工程CCS调试

Part Number: IWR1443BOOST

1. 我想使用CCS对high_accuracy_14xx_mss工程进行调试,已经按照指导手册下图1所示烧录了debug.bin、运行了工程,但在图2中Load Config From PC and Send 时无响应,GUI的窗口没有反馈,无法知道配置文件是否已发送,程序未能正常运行?

2. 该工程的Zoom FFT运算中使用了HWA的DFT模式,有相关文档解释该算法在该模式下配置参数的原理吗?特别是打勾参数的值我不是十分明白?(Radar Hardware Accelerator和Radar Hardware Accelerator-Part 2文档我已经看了,请不必给出该回复

  • 您好,我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,

    1. 我想使用CCS对high_accuracy_14xx_mss工程进行调试,已经按照指导手册下图1所示烧录了debug.bin、运行了工程,但在图2中Load Config From PC and Send 时无响应,GUI的窗口没有反馈,无法知道配置文件是否已发送,程序未能正常运行?

    您试下使用 Tera Term 或类似的串行工具尝试此操作? 您应该可以在次级 UART 线路上看到921600波特的输出。 

    2. 该工程的Zoom FFT运算中使用了HWA的DFT模式,有相关文档解释该算法在该模式下配置参数的原理吗?特别是打勾参数的值我不是十分明白?(Radar Hardware Accelerator和Radar Hardware Accelerator-Part 2文档我已经看了,请不必给出该回复

    您参考的文档已具体解释了这些参数,抱歉目前我们没有任何具体的文档讨论该实验的设置方式。