Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, DCA1000EVM,
使用AWR244EVM与DCA1000无法捕捉原始数据
根据英文论坛帖子进行了如下操作:
(1)对两块板子进行了的连接 XDS_USB 与FTDI通过数据线与PC连接 ,连接网线并配置ip,两块板子件连接60排线
(2)使用uniflsah在101模式下对awr2944进行了烧录。烧录文件如下
E:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_03_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_03_00_01\tools\awr294x\sbl_qspi.release.tiimage
E:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_03_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_03_00_01\ti\demo\awr294x\mmw\awr2944_mmw_demoTDM
(3)在100模式下将awr2944与mmWave_Demo_Visualizer/ver/4.3.0/进行了连接其中 成功连接并且成功进行了测试,可以显示各种图
(4)将板子重新上电 连接mmWave_Demo_Visualizer 连接DCA1000
在命令提示符C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\PostProc目录下执行以下命令(对应 AWR294x_Capture已复制到该目录下)
DCA1000EVM_CLI_Control.exe fpga AWR294x_Capture.json
success
DCA1000EVM_CLI_Control.exe start_record AWR294x_Capture.json
success
(5)返回mmWave_Demo_Visualizer/ver/4.3.0中在plot中加载以下目录cfg文件E:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_03_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_03_00_01\ti\demo\awr294x\mmw\profiles\tdm_awr2944\profile_LVDS
我遇到的问题是
执行完成上述操作后,在Visualizer中任然能看到各种图,但是在点击sensor stop后 对应位置并没有生产bin文件,DCA1000上的DATA_TRAN_PRG保持常亮且不闪烁,生成的awr294x__hdr_LogFile显示没有捕捉到任何数据(拥有相同的capture start time 与capture end time)
请问怎么样捕捉到原始的ADC数据呢