使用了IWR1843芯片方案进行了自研板卡开发,测试时发现给1843供电的1V/1.24V/1.8V/3.3V的电源轨均会受到类似调制信号的干扰,导致电源纹波噪声恶化。请问这种现象正常么?我在测试IWR1843BOOST开发板时也观察到类似的现象。如何评估这种噪声的影响程度?这种干扰是必须消除的么?如果是必须的,软件或者硬件上有什么推荐的处理手段?
纹波噪声波形以1.24V电源轨测试为例:
远离1843:
靠近1843:
放大调制干扰波形:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用了IWR1843芯片方案进行了自研板卡开发,测试时发现给1843供电的1V/1.24V/1.8V/3.3V的电源轨均会受到类似调制信号的干扰,导致电源纹波噪声恶化。请问这种现象正常么?我在测试IWR1843BOOST开发板时也观察到类似的现象。如何评估这种噪声的影响程度?这种干扰是必须消除的么?如果是必须的,软件或者硬件上有什么推荐的处理手段?
纹波噪声波形以1.24V电源轨测试为例:
远离1843:
靠近1843:
放大调制干扰波形:
是的, RF 电源轨、1.8V 模拟电源轨都对电源纹波、电源噪声比较敏感。您电源设计参考EVM板的吗?TI EVM板是按照要求设计的,可以参考。
另外,请看下面的应用文档。
3. 系统设计参考.
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhcaas0/zhcaas0.pdf
https://www.ti.com/lit/an/swra577a/swra577a.pdf
你好,我们的电源就是参考文档和开发板设计的。如果EVM板存在类似的现象,那么自研的板卡也有电源受调制恶化的情况是被允许的?
如果可以,请帮忙review一下设计。3187.1843_afe.pdf
您好,请参阅以下答复:
纹波可能是由于 LC 滤波器组合不正确造成的。
在雷达原理图上可以做如下改进:
其余的原理图部分是正确的。 上述 L、C 值是 IWR1843 EVM 参考原理图中的推荐值。