Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
Hi:
官网上AWR2944EVM 是默认是GP芯片吗,请问怎么获取到HS的AWR2944EVM 开发板
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi:
官网上AWR2944EVM 是默认是GP芯片吗,请问怎么获取到HS的AWR2944EVM 开发板
官网上AWR2944EVM 是默认是GP芯片吗,请问怎么获取到HS的AWR2944EVM 开发板
您好,默认是GP芯片
关于如何获取 secure boot 功能,可以参考以下步骤:
1. 首先,你需要确认你的计算机硬件是否支持 secure boot 功能。你可以在计算机 BIOS 中查找相关设置,如果没有找到,说明你的计算机可能不支持该功能。
2. 如果你的计算机支持 secure boot 功能,你需要在 BIOS 中启用该功能。
3. 启用 secure boot 功能后,你需要安装一个可信的 boot loader。在 Linux 系统中,常用的可信 boot loader 有 shim 和 grub2。
4. 安装和配置完成后,你需要在 BIOS 中设置可信的证书。这些证书可以用来验证 boot loader 和操作系统的完整性。
5. 最后,你需要安装一个可信的操作系统。在 Linux 系统中,常用的可信操作系统有 Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise 和 Ubuntu。