目前我已经能够进行雷达配置 并且能够获取ADCBuf的原始数据 如果要通过硬件加速器实现点云数据的获取 该如何进行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
步骤如下:
1. 配置雷达参数2. 初始化数据采集3. 接收雷达数据4. 数据处理5. 生成点云数据
为您写一段demo,请参考
#include <ti/drivers/adcbuf/ADCBuf.h> #include <ti/common/mmwave_error.h> #include <ti/control/mmwave/mmwave.h> // 定义一些全局变量 #define NUM_SAMPLES 1024 #pragma DATA_SECTION(gAdcData, ".l1data"); int16_t gAdcData[NUM_SAMPLES]; #pragma DATA_SECTION(gOutData, ".l1data"); float gOutData[NUM_SAMPLES]; // 初始化 mmWave 设备 void init_mmWave_device() { // 初始化 mmWave 控制器 MMWave_init(); // 配置雷达传感器参数 MMWave_Params mmwaveParams; MMWave_Params_init(&mmwaveParams); // 配置 ADCBuf 参数 ADCBuf_Params adcBufParams; ADCBuf_Params_init(&adcBufParams); // 打开 ADCBuf 驱动 ADCBuf_Handle adcBufHandle = ADCBuf_open(0, &adcBufParams); if (adcBufHandle == NULL) { // 处理错误 // ... } // 打开 mmWave 设备 MMWave_Handle mmWaveHandle; mmWaveHandle = MMWave_open(0, &mmwaveParams, NULL); if (mmWaveHandle == NULL) { // 处理错误 // ... } // 配置 mmWave 设备 // ... // 启动 mmWave 设备 MMWave_start(mmWaveHandle); } // 从 ADCBuf 中获取原始数据 void acquire_raw_data(ADCBuf_Handle adcBufHandle) { // 配置 ADCBuf 参数 ADCBuf_Conversion conversion; ADCBuf_Conversion_init(&conversion); // 配置 ADCBuf 转换参数 conversion.arg = (uintptr_t)NULL; conversion.samples = gAdcData; conversion.sampleCount = NUM_SAMPLES; // 执行 ADCBuf 转换 int_fast16_t retVal; retVal = ADCBuf_convert(adcBufHandle, &conversion); if (retVal != ADCBuf_STATUS_SUCCESS) { // 处理错误 // ... } } // 进行信号处理 void signal_processing() { // 添加信号处理代码 // 将原始数据处理为点云数据 // ... // 示例:简单地将 ADC 数据转换为浮点数 for (int i = 0; i < NUM_SAMPLES; i++) { gOutData[i] = (float)gAdcData[i]; } } int main(void) { // 初始化 mmWave 设备 init_mmWave_device(); // 获取原始数据 acquire_raw_data(adcBufHandle); // 进行信号处理 signal_processing(); // 关闭 mmWave 设备 MMWave_close(mmWaveHandle); return 0; }