你好,我手上有一批SN150的POWER芯片,但是上面的丝印比较简单,无法区分是2A还是3A版本(这个型号应该分成了2A和3A两个版本,分别是SN1501020和SN1504026),请问有什么方法能确认?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
抱歉,由于论坛bug, 如果没有填写确切的产品型号,帖子会被自动发布在仿真、硬件和系统涉及工具论坛,无论您是否已经选择了电源论坛。 这个问题正在修复中,您的问题我们电源工程师会为您跟进,谢谢。
HI
在TI网站上没有查到SN150(你需要确认这个芯片是否是TI的)
TI的同系列芯片是通过名称来区别负载电流的,例如TPS54060,TPS54160,TPS54260,TPS54360.TPS54560 即使TPS54X60的0.5A, 1.5A, 2.5A, 3.5A, 5A版本。
你好,确认芯片是TI的,有手册截图如下
问题在于,我拿到的芯片上面的丝印比较简单,无法知道其具体型号,只知道这颗料不是SN1501020就是SN1504026。我想请你们帮助确认。
Hi
从芯片名称看,这个芯片很可能是定制的,购买按照型号即可SN15001020, SN15004026. (定制的芯片我们是查询不到的)
对于芯片marking, 两者的making应该是不一样的(我这边没法查出来)