各位大师, 麻烦了.
所用蓝牙模块:CC2564MODA
主控芯片:STM32F103RET6
现在硬件连接如下:VDD_IO---1.8V
NSHUTD----1.8V
VDD_IN ---3.3V
HCI_CTS,HCI_RTS----GND
HCI_TX,HCI_RX----分别与MCUuart口连接
模块外部slow_CLK_IN----32.768KHZ晶振
其他端都接地
然后上电,手机无法搜索到蓝牙模块;
现将蓝牙模块的TX,RX,GND引出,(其他连接不变)用U转串线(1.8V)将之链接到PC,从PC串口端进行HCI命令测试,所用一些版本查询,蓝牙地址查询等命令都能正确返回,现问题如下:
1. 现有的连接方式下,不用其他编码,怎样才能在手机端扫描到该蓝牙设备?
2. 能用HCI命令直接调节蓝牙的工作模式,然后使之正常工作吗?那命令是什么,文档中的HCI格式有点不明白!
3. 该蓝牙每次配置完之后,断电再重启,之前的配置是否有效?
4 使用该蓝牙进行串口通信时,只要在MCU编程初始化好相应串口参数就可以了吗?
初次使用该蓝牙模块,不懂之处还忘解答!!谢谢!