你好:
我使用的硬件平台是 am5728
使用的蓝牙模块是 cc2564modn
蓝牙软件使用的是 AM335xBluetopiaLinuxProduction-4.0.3.0.1.0-linux-installer
运行里面的
现在蓝牙设备上电、搜索设备都没有问题,问题如下
1 我现在想知道两个蓝牙设备要进行配对和通信需要执行的命令有哪些?
2 我现在有一个需求,就是蓝牙设备只能与指定mac的蓝牙设备上电就进行连接,该如何处理
3 我测试了cc256xb_bt_sp_v1.6 里面的三个sp文件,发现 initscripts-TIInit_6.7.16_bt_spec_4.1.bts 文件能运行 spp demo 不能运行
SPPLE Demo initscripts-TIInit_6.7.16_ble_add-on.bts 能运行 SPPLE Demo 但是不能运行 spp demo (运行该程序搜索设备没显示)
感谢回答