This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

精华帖:你想要的TWS 无线蓝牙耳机设计,都在这里!

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, CC1101, TIDA-050007, DRV5032, BQ25618, CC2640R2F, BQ25120A, TPA6136A2, MSP430FR2512, SN74LVC1G74

近年来,真无线蓝牙耳机 (Ture Wireless Stereo, TWS ) 。它借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯,从而完全摒弃了传统耳机间的线材连接,极大地方便了用户的使用。此外,主耳机是可以单独使用的,完全能够胜任现有市场上的单颗蓝牙耳机的应用需求,使用功能非常强大。

 

想了解更多关于TWS 蓝牙耳机设计的核心要领?TI 中国工程师们结合实战经验,为你精心整理,干货满满!

 

  • 总结篇

TWS蓝牙耳机介绍及TI低功耗方案:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2019/04/25/tws-ti?HQS=sys-pe-null-twsseries-e2e-ta-null-cn

TWS真无线耳机充电盒方案详解:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2019/10/30/tws-bq25618-9?HQS=sys-pe-null-twsseries-e2e-ta-null-cn

  • 霍尔传感器方案篇DRV5032

TWS耳机设计开关检测方案详解:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2019/09/19/drv5032-tws?HQS=sys-pe-null-twsseries-e2e-ta-null-cn

TI电流检测器件INA系列在TWS电池盒里的应用:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2020/02/28/ti-ina-tws?HQS=sys-pe-null-twsseries-e2e-ta-null-cn

  • 相比普通蓝牙耳机,TWS真无线蓝牙耳机具有一些优点:如真无线结构, 完全摒弃有线烦恼,运动更自由;以及使用方式多样,既可独享,又可分享,还可一机当做两机用。TWS蓝牙耳机轻巧且便于携带,因此在设计中需要重点考虑低功耗设计。在这篇文章中,给出了一些设计方案,通过表格给出了相关芯片的参数,这些芯片都是低功耗以及小封装系列芯片,芯片的功耗都是uA和nA级别,这样能够为耳机带来更好的续航能力,同时,文章给出了一些产品框图、参考设计、热门产品等方案的资料,具体很好的参考价值!
  • 轻巧且便于携带是TWS耳机最为重要的设计目标,受限于充电盒和耳机的狭小空间,这两部分所用的电池容量都无法做大,充电盒的容量一般在1000mAh以内(其中又以200-700mAh范围内最为常见),而耳机端的容量更小,绝大部分都小于100mAh。因此无论是充电盒还是耳机,都应该重视系统低功耗的设计,保证产品有较长的使用时间。
  • BQ25618/9输入工作电压范围支持4-13.5V,这点可以满足不同的电压需求,自动输入检测功能也相当的方便。在系统侦测到充电截止后,还可以选择性的通过IIC增加充电时间,这个功能更具有选择性,更加人性化。在输出上的保护是我比较喜欢的,之前有用过其它家的充电芯片,貌似在手册上没有看到过温保护的。附:第2条的小标题是不是错了,不应该是“2: 升压放点功能”,应该是“2: 升压放电功能”。
  • BQ25618采用的是小型化的DSBGA封装,0.4mm的管脚间距,对于芯片的焊接工艺就需要有严格的要求。室温下的静态电流典型值为9.5uA,相较于开关充电芯片的漏电流下降70%以上。可以大大增加电池供电情况下的待机时间。待机时长主要是看电池的功率大小。相对蓝牙耳机的市场现状,电池的功率都非常的小,待机时长还有待发展。
  • 现在真无线蓝牙耳机我觉得最大的瓶颈一个是在耳机的工作时间,另一个就是充电仓充电时间和储电能力,BQ25618/9芯片解决现有很多蓝牙耳机充电仓无法实现快充的问题,这将大大缩短充电时间,对用户来说是最好的体验。
  • TI在电源IC这块真的做的非常好,TWS无线耳机现在是热门,TI能进入这一块给无线耳机充电赋能不少。这篇文章讲了IC的工作原理和参考设计,还包括layout,真的是良心,相信这给无线耳机的开发者提高了很大的帮助,减小入门门槛,会有越来越多的无线耳机厂家进来,促进产业进步。再来说下这个IC的特点,输入电压4-13.5V,能很好的适应5V 9V 12V充电场景,最厉害的是静态电流做到了9.5uA,这就表示待机损耗几乎可以忽略不计。保护这一块也做的相当齐全,基本能想到的保护都有。
  • BQ25618/9芯片在优化过的路径管理功能可以在即使电池过放或者电池断开的情况下,给系统供电,这就避免了因为断电所导致系统的不稳定性,而且具有系统过压保护,电池过压、过流保护,电池过放保护,除了TS脚的过温保护外,还有芯片内部过温保护(150C关断)等完善的保护机制。这使得产品在开发运用上更便捷和具有保障!
  • 现在的蓝牙耳机大多采用耳机盒充电方式,此种方式大大节约了耳机的体积,但是此种耳机一直困扰的就是低功耗,虽然耳机盒可以随时给耳机充电,但是耳机的功耗过高导致的充电次数频繁依旧是一个很头疼的事。确实挺难受的。但是无论怎么说,技术的发展和芯片低功耗的日趋完善,我相信蓝牙耳机会有很大的市场。TI在电源IC这块真的做的非常好,TWS无线耳机现在是热门
  • BQ25618/9芯片有几点非常喜欢,具有自动输入检测功能,当检测到输入适配器插入,系统会自动关闭内置的升压电路;室温下的静态电流典型值为9.5uA,相较于开关充电芯片的漏电流下降70%以上。可以大大增加电池供电情况下的待机时间。
  • 霍尔传感器虽然市面上很多,TI自主研发DRV5032的确值得推广,特别是超低功耗也是最为关注的参数,TWS设计中霍尔传感器的应用及工作中与外部磁场的关心,这些是崭新的吸收,并且提供的典型应用电路,对后期的电路累计学习也是有所帮助,TWS市场越来越广,技术新型百家齐放,耳机插入检测也逐渐从机械弹针方案转换为霍尔检测,相信霍尔传感器的技术也会越来越成熟可靠支持TWS的发展。
  • TWS耳机相比传统耳机方便太多,将人从整理耳机线的烦恼中解放出来,市场巨大,方案也越发丰富。在这些检测耳机的方案中,个人认为比较看好霍尔开关检测以及红外光电开关检测,主要是倾向于他们的可靠性会更好。之前入手过一对200多TWS耳机,音质一般、功能一般,这些都可接受。但是经常发现耳机没电或者耳机掏出来发现它已经连接上手机并且在播放了。。。。。。观察发现,这款耳机是机械弹针检测,触点接触不好导致无法有效地检测出耳机是否置于充电仓内,导致耳机放进去了却认为没有放入而继续连接手机继续播放或者至于耳机仓内却认为取出去连接手机进行播放,这是“致命”缺陷。耳机连接稳定、快速这些特性固然能提升用户体验,然而最重要的是耳机能否正常使用,一对无法稳定检测耳机状态的耳机相信无法为消费者接受。因此,我认为霍尔开关检测以及红外光电开关检测的稳定性更好,能够保证耳机放置状态的正确检测,从而支撑耳机功能的正常运行。TI提供如此多贴心服务,期待更多的耳机厂商采用为我们带来优秀的耳机。
  • TWS无线蓝牙耳机因其体积小、重量轻、携带方便、佩戴舒适,因此越来越受到青睐,成为大家日常必不可少的配件,已经成为继智能手机,智能手表之后又一大消费类电子产品 。整个产业的各大厂商都一致看好其前景,据相关市场调研机构预测明年的市场出货量将超亿部,带动的不仅是蓝牙芯片厂商,还有电池、传感器、模组代工等产业链的企业,都因此有所创新,发展,成长。但个人觉得真要达到如此火爆的程度,还是有不小的挑战:

    首先,TWS耳机要求具有低时延,稳定性好,但是由于其体积小、内部空间有限,在实际的降噪效果上,多数的TWS耳机目前还是不如同级的有线耳机。不过现在很多产品已经开始不但在被动降噪上下功夫,研发采用新型隔音材料,通过结构设计形成封闭空间来阻挡外界噪声,还积极通过主动降噪,即通过硬件降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波将噪音中和,从而实现降噪效果。目前,苹果、索尼、华为等TWS耳机在使用体验上都已经做的很不错,只是价格上还需要更亲民。

    其次,佩戴体验上一定要舒适,TWS耳机相比有线耳机耳麦无疑要舒适性上好很多,长时间运动工作都不会觉得不便,但从实际使用体验来说,不同的产品佩戴舒适性还是有区别的,我之前有用过好几个TWS耳机,有一个带着总是感觉要掉,还有一个戴了时间久了,耳朵总觉得堵地不舒服。国内真正能够从人体工学设计上考量的毕竟太少了,这不仅仅是抄袭外观结构那么简单,真正做到专业才能体现产品的竞争力,才能在市场上占有一席之地。

    再次,语音智能将是TWS耳机提升体验的重点方向。在芯片端,对算法的更好支持,在模拟和数字领域都要持续优化。在应用端,可以通过语音直接发出应用指令,接入更多服务应用。研究开发语音APP,可以直接帮助用户预订车票机票,安排酒店车辆,实时导航,共享音频,同声传译等等。

    TI的产品非常丰富,霍尔传感器,充电盒及充电IC方案等等,都提高了TWS耳机的使用体验,而且功耗很低,大大提高耳机的续航能力,这对于体积空间有限的TWS耳机来说非常管用,如能再加上如语音助手在内的众多应用支持,那么将进一步推动TWS耳机的市场应用。
  • 我用过这种先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯,并且主耳机可以单独使用的真无线蓝牙耳机TWS。这种耳机便于携带,使用方便是一个很大的亮点。但也有很多小麻烦,诸如连接不稳定,副耳机甚至主副耳机时常没有正常打开,使用时总怕掉,充电盒电量不足以支持长时间旅行等。
    TI有一个著名的优势-低功耗,相信使用TI芯片研发的TWS在持续是能力上能有一个优秀的表现。我认为TWS无线蓝牙耳机在未来发展中,除了电量和耗电性能之外,最应该重视连接稳定性和人体佩戴的舒适性。不管是有线还是无线耳机,如果人的耳朵带着不舒服合体,不仅无法扩张占领市场,甚至会缩小TWS市场整体的规模。而且无线耳机在稳定性和音质上,于有线耳机确实有先天劣势。不过蓝牙很适用无线耳机,希望在未来,TWS可以在这方面与有线耳机并驾齐驱甚至一马当先。
  • 蓝牙耳机一定是未来的趋势,蓝牙音频技术未来也一定会越来越成熟,TWS蓝牙耳机未来的音质会更HIFI,价格和功能也会更亲民,功耗会更低,也会越来越智能化。

    蓝牙耳机会变成只能手机的标配,APP也会赋予蓝牙耳机更多的功能,蓝牙耳机的便捷是显而易见的,以后市场需求会很大,期望TWS越来越好。

  • TWS(True Wireless Stereo, 真无线立体声)蓝牙耳机是近年来异常火热的音频产品。它借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯,从而完全摒弃了传统耳机间的线材连接,极大地方便了用户的使用。另外,主耳机是可以单独使用的,完全能够胜任现有市场上的单颗蓝牙耳机的应用需求,使用功能非常强大。因此自从2016年9月苹果发布第一款TWS耳机——Airpods以来,市场反响就非常热烈,后续音频厂商见此迅速跟进,扎堆布局TWS蓝牙耳机,使TWS耳机市场异彩纷呈。接下來Bluetooth 5 将带来更精彩的使用者体验,新的充电盒设计会让消费者更为方便。

  • tws蓝牙耳机的未来应当是充电更快,续航更长,连接距离更长,目前去掉两个耳机间连接的线材和充电线后已经做得很小巧了,就是音质和同价位有线比还是差点,要是音质再能提升就更好了。
  • 从工作开始,就用的ti的低功耗单片机,到现在有十年了,一直都是它的忠粉,这款tws也一定不会让我们失望的
  • 耳机系统部分设计由于空间的限制,使得器件的选择功耗的选择更加的苛刻。电源部分的链路一部分放到了耳机盒完成,主要减少空间,为了有效利用空间,电池包集成了电量计,二次保护,PMU芯片BQ25150也集成charger,LDO,ADC。高度集成。
  • 《TWS蓝牙耳机介绍及TI低功耗方案》里提到:“TWS借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯”。
    个人觉得这样的连接方式是否可以更灵活,如果耳机互为主从,自动切换,单个耳机使用将适合更多的应用场景。
  • 在手机取消了3.5mm接口的情况下,无线耳机更方便手机用户使用。而TWS真无线蓝牙耳机和普通蓝牙耳机不同的是,它减去了左右耳机连接的最后一根线,做到了真正的“无线"轻盈自如。
    TWS蓝牙耳机采用的两个麦克风收音孔设计红能更好的计算噪音,保持通话的纯净性,而且是采用先进的CAC降噪算法。
    在触控灵敏度方面,目前有些耳机会经常发生误触问题,随着技术的进一步完善,TWS蓝牙耳机一定会带来全新体验!
  • 我们从刚开始对TWS的质疑,到现在TWS蓝牙耳机的使用体验不断提高,成品整机价格也逐渐市场化,高低各有不同。对于我们普通大众来说,总能找到符合自己价位,音质音效还不错的TWS耳机。我有用过各种不同耳机,不可否认TWS有很多优点,真无线结构,完全摒弃有线烦恼,使用起来更自由,主副耳机既可同时使用又可单独用。但现实应用中还是有不少需要改进的地方,首先基本上所有的TWS耳机都有一个痛点,就是续航能力不足。

    由于TWS耳机本身体积小,电池容量也就几十到一百mwh,一般都用充电盒充电,TWS需要检测充电仓盖的开合及耳机是否在位。一些常规开关检测方案,如机械弹针检测,磁簧开关检测,红外光电开关检测,或多或少都有一些缺点,功灰尘耗大,体积大,易损坏,霍尔开关检测通过霍尔效应对磁场变化进行检测,相对于其它开关,寿命高、耐振动,不怕油污灰尘等污染,功耗低、体积小、重量轻、安装方便。越来越多的TWS耳机开始选择开关型霍尔器件,耳机插入检测也逐渐从机械弹针方案转换为霍尔检测。

    TI推出的超低功耗DRV5032霍尔效应开关,根据客户不同的需求有多个版本可供选择,可由电池直接供电,两种不同的封装规格适用不同的仓内结构。另外单极型版本的IC推挽输出节省上拉电阻空间,有两档磁感应灵敏度能够提供准确而稳定的磁开关点。因为反应灵敏,体积小,功耗低,受到越来越多的客户的青睐。

    TI还为TWS耳机充电仓专门开发的一款集保护,充电及升压三合一的控制开关充电芯片 ,BQ25618采用的是小型化的DSBGA封装,BQ25619采用稍大一点的WQFN封装方便线路布板, 室温下的静态电流相较于开关充电芯片的漏电流下降70%以上,大大增加电池供电情况下的待机时间。

    要想续航能力还有就是电池技术有突破,当然目前情况下大幅度提升还有困难。总之轻巧且便于携带是TWS耳机最为重要的设计目标,受限于充电盒和耳机的狭小空间,这两部分所用的电池容量都无法做大,因此无论是充电盒还是耳机,都应该重视系统低功耗的设计,TI的产品非常丰富,能够覆盖大部分需求,期待后续市场上会有越来越多的高性价比的TWS蓝牙耳机。
  • tws耳机集成众多技术,使得人的体验得到一定提升,再加上苹果,索尼众多大牌的产品推广,获得了很多的关注
  • 自从几年前苹果出现第一款TWS耳机以后,各大厂商就纷纷更进,目前的市场上TWS耳机很多了,但是做的好的还是比较少。以前的无线蓝牙耳机基本是两种方式,一种是单耳的,这个听觉效果不太好,毕竟只有一个耳朵有声音,另一种就是双耳之间带线的,这种市场上比较多,好多运动耳机都是这种形式,我也有个这样的,这个也有缺点,一根线在那甩来甩去的,平时戴着走路还要,跑步的时候就很不舒服了。所以以后TWS必定会一统天下,TWS解决了上述两种而且的缺点。
    TWS做的小巧,但是供电是个大问题,TI在这方面给了一个完美的解决方案,看了文章,介绍的很好。耳机虽然小,但是一般佩戴的时间都不会太长,最多也就一两个小时吧,用完之后放到耳机盒直接就充电了,这种方式比较好,一方面保存方便,另一方面可以及时充电。电池供电产品都追求低功耗,TI在这方面是个专家,各个系类的低功耗芯片都很多,尤其是430比较出色,这么多年在行业内的名声一直比较高,再配合TI的电源管理芯片和耳机功放,一个完整的TWS方案就出现了。TI的方案接近完美,是各大厂商不错的选择,而且资源售后都比较给力。
  • 蓝牙耳机也有好几个了,其实目前来说音质还是达不到有线耳塞的效果,但胜在方便,我觉得下一步发展的方向就是两个方面:第一连接顺畅,不出现卡顿,第二就是音质提升,而且这一方面还有很大的提升空间!
  • 由于真无线耳机尺寸极小,导致耳机内部只能防止容量非常小的锂离子电池,这种电池容量往往在50mA·H以内。此外,严苛的尺寸要求导致了无线耳机内部无法集成传统的micro-USB充电接口,取而代之的是两个简单的金属片来作为耳机充电的输入接口。由于耳机电池容量的限制,一般厂家都会标配一个专属充电盒来延长耳机的使用时间。由于体积的限制,充电盒的容量一般在1000mA·H以内,可以支持两个50mA·H无线耳机充电5次以上。
  • BQ25618/9芯片有几点非常喜欢,具有自动输入检测功能,当检测到输入适配器插入,系统会自动关闭内置的升压电路;室温下的静态电流典型值为9.5uA,相较于开关充电芯片的漏电流下降70%以上。可以大大增加电池供电情况下的待机时间。
  • 今年出现的蓝牙耳机基本都是采用耳机盒充电的方式,比起以往的需要使用充电线的蓝牙耳机来说,更加的方便一些,毕竟不需要四处寻找充电口,现在各种插口不统一,造成家里好多充电器,让人十分头疼。另外就是耳机经常出现没电的现象,以往充电的蓝牙耳机体积比现在的大一些,但是耗电量却跟现在的比起来更持久一些,希望能慢慢摸索出可以用于蓝牙耳机的无线充电方式,解决家中四处都是各种充电器的苦恼。而且也希望耳机能稍微有个东西牵引着,轻便的那种,可以绕在头后,避免丢失,蓝牙耳机总是会丢一个,导致总是只能用单颗的。看来我更适合不是蓝牙耳机的正常带线耳机。。。
  • 说是近年来,真无线蓝牙耳机 TWS 。借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯,从而完全摒弃了传统耳机间的线材连接,极大地方便了用户的使用。
    其实主耳机丢失后,副耳机便失去作用,也是我没弄懂的一方面。传统蓝牙耳机的体积也可以较小,基本的理念没有太大区别,低功耗方案在实际应用上的成效不大明显,需要不断测试。
  • TWS超低的功耗,超小体积,高品质立体声,在音质方面完全可以替代有线耳机,成本也更低。打算买一个拆了看看,始终是需要不断学习的嘛。!加油!
  • 楼主的方案十分有趣,在评论中我发现一个新颖的想法,就是有网友提出充电盒子制成太阳能板的模式,感觉这一点让人耳目一新。之前总是在考虑如何省电,怎么低耗能,突然出现一个太阳能的想法让我很惊奇,自己的头脑果然没有太灵光,没什么灵感,感觉这个想法很好,可以实践来看看效果。
  • TI的TWS蓝牙耳机资料很详细,对产品具有了一定的了解,相对于其他的蓝牙应用方面也具有参考作用。稳定性和低功耗都是现在蓝牙方案的主要关注点,所以需要格外关注这些需求点,资料很有作用,学习了,感谢楼主哦~
  • 最近tws耳机真的很火,看了这个方案大概了解了一下,不是专业做这方面的,但是也让人提起了很大的兴趣想尝试一下。感觉TI的芯片真的不错,相对的来说更加的注重低功耗和稳定性,开关方面也很成熟。
  • 充电盒功能比较好吧,现在都是用充电盒充电了,跟线形耳机比起来还是稍微麻烦了一点点。但是带着更轻便了。没有那么多线了。主耳机应该比副耳机音质好吧?戴耳朵上我没有太大的感觉,现在基本做的都可以了,但是一些人会很敏感,需要不断地调试,TI的降噪很好。
  • 蓝牙耳机因为体积小,储电量不足,所以经常要充电,使得用户体验感不太好,TWS耳机在低功耗方面做的不错,而且充电盒设计始得原始的充电方式被淘汰,进一步可以始得耳机体积进一步缩小。既能让蓝牙耳机更长时间工作,更是减小了体积,也提高了用户体验感。
  • 看了介绍,本来是在想手机连接主耳机,主耳机连接副耳机,但是又说两个耳机均可以单独使用对吧?都可以单独使用哪个是主耳机呢?不太明白其中的关联,还是说主耳机丢失,副耳机就无法使用了呢?低功耗是TWS耳机的炒作点,其实我也不太用耳机,所以并不关注,但是有时候对于这个方案还是很好奇的。
  • 经方案的了解对于开关了解的十分明确。
    机械弹针,结构简单,对精度要求高,但是使用寿命短,易受粉尘、水汽、振动等因素影响,触点容易锈化,极易产生金属疲劳损坏。而磁簧开关,该开关不受湿气或其他环境因素的影响,触点不会氧化,缺点是体积大、安装难、易损坏。第三个红外光电开关,优点是检测速度快,但功耗大,也怕灰尘水水汽等因素。
    最后是霍尔开关检测
    数字输出干净平稳,无抖动,无冲击等情况,寿命高、耐振动;相对于其他开关,这种开关方式不怕油污、水汽和盐雾污染或腐蚀、不怕灰尘、功耗低、体积小、重量轻、安装方便。越来越多的TWS耳机开始选择开关型霍尔器件,耳机插入检测也逐渐从机械弹针方案转换为霍尔检测。
    所以这就是从开关上入手解决了体积,稳定的问题。只有霍尔开关更适合运动型耳机。
  • TWS耳机最为重要的设计目标就是轻巧且便于携带,受限于充电盒和耳机的狭小空间,这两部分所用的电池容量都无法做大,充电盒的容量一般在1000mAh以内,而耳机端的容量更小,所以无论是充电盒还是耳机,都十分侧重于低功耗的设计,保证产品有较长的使用时间。
  • tws真无线耳机确实是比以往的耳机先进的多,也更加体积小,但是低功耗确实是现在的一个瓶颈,使用时间不够长久,很快就需要回仓充电,让人十分头疼,体积小的优点很多,缺点现在也就体现在充电不能长久使用上了/
  • TWS(号称真无线立体声)蓝牙耳机。
    是近年来异常火热的音频产品,借助蓝牙芯片,完全摒弃了传统耳机间的线材连接,极大地方便了用户的使用。
    自从2016年苹发布第一款TWS耳机问世以来,市场反响就非常热烈,后续音频厂商见此迅速跟进,扎堆布局TWS蓝牙耳机,使TWS耳机市场异彩纷呈。

    轻巧且便于携带是TWS耳机最为重要的设计目标,受限于充电盒和耳机的狭小空间,这两部分所用的电池容量都无法做大,充电盒的容量一般在1000mAh以内(其中又以200-700mAh范围内最为常见),而耳机端的容量更小,绝大部分都小于100mAh。

    所以至今为止依旧是要将重点放在低功耗上,需要更重视低功耗设计才能保证产品有更长的使用时间。
  • TWS真无线蓝牙耳机,我觉得最大的瓶颈是耳机的工作时间,另一个是充电仓的充电时间和储电能力。
    BQ25618/9芯片解决现有很多蓝牙耳机充电仓无法实现快充的问题,这芯片大大缩短了充电的时间,但是如何有更大的储电量也是一大难题,不过能快速充电已经对用户来说是很好的体验了。
  • 受限于充电仓的储电能力,快速充电是现在让人快速接受这类耳机的好处点之一,但是储电量的多少也是很值得关注的一点,对于此类无线耳机现在越来越多的人关注。开发者们也需要更加关注低功耗的问题。
  • 在TWS蓝牙耳机充电仓之中,往往放置了多块磁铁用以吸附耳机与仓盖,每一块磁铁的极性朝向都会影响到霍尔IC感应点的磁场感应强度。
    若选用全极型霍尔IC,充电仓内部磁场即使在仓盖打开后仍会保持一个较高的值,不能达到霍尔IC的释放点。因此仓盖中应使用与原仓内磁场相反的磁极,并选用只对该极性动作的单极型霍尔IC,避开其他磁极的干扰。
  • 近年来真无线耳机实在是太火爆了,淘宝上,商场里形形色色的各种款式都有好多。以前没有注意过,这段浪潮估计还要掀起一阵时间,所以现在学习也不晚,体积小而且低功耗是现在重大的实用点,也将逐步将其运用到其他产品的应用上
  • 一直都关注TWS真无线蓝牙耳机,TI的产品低功耗切稳定性较高,算法和低功耗都是TI产品在这方面取得优势的重点。 希望TI的产品会越来越好,低功耗让我们的产品更加有说服力。
  • 没接触的时候,以为随便是个盒子装耳机就行,后来解除了才知道盒子是用来充电的!哈哈哈哈,我真是恍然大悟,无线的耳机需要充电,以前我一直忽略这个问题,以为根本不需要充电呢,真是不知道自己咋想的。现在接触到了,觉得自己知识储备量真的不够,希望学习更多的知识吧!加油!
  • TWS开关选择很多讲究,以往传统的开关选择始得耳机的体积以及防震性,防水性都不能更好的体现出来,甚至无法做到这些要求,现在最好的选择就是霍尔传感器的开关方案,能够有较高的稳定性,防水,防震,减小体积,低耗能,波动小。适合用于运动型耳机。
  • 当充电仓的电量过低时,和充满电时均需要启动led灯。也是比较耗能的一件事,但是还必须要有这个功能,否则将无法判断电量的多少,避免没有电的情况下还在使用,容易始得体验感不好,细节决定成败,现在的社会就是这样优胜略汰,努力将低耗能做到最好,将细节做的最稳定,相信会越来越好,感谢方案详解,很详细。
  • 无线蓝牙耳机 ,局限在耳机中的电池,用时间久了,里面的电池电量出现耗得快,甚至充入的电量,不能满足基本的体验时间。在这方面,TI有哪些合适的方案来取代用了用很久的电池包了,毕竟可穿戴的物件依然局限于内部的电池。
    TI的产品方案,满足了大部分设计需求,而且还有丰富经验的工程师,维护售后
  • 蓝牙耳机便开始盛行起来。蓝牙耳机,经过挂颈式、头戴式等形式的发展,进入了真无线蓝牙耳机时代。真无线蓝牙耳机,在工作原理上做了进一步调整,会有主副耳机的区别,连接的时候需要输出端(手机、带蓝牙输出的音乐播放器、平板电脑等)先与主耳机相连,再与副耳机连接,然后才能正常工作。主耳机与副耳机之间也通过蓝牙连接。因为需要三点之间相互传输,因此真无线蓝牙耳机的结构更复杂,传输要求更高,耗电量更大。但是真无线耳机,真正避免了听诊器效应,给用户最大限度的自由度。但不可避免,真无线蓝牙耳机,还是一个正在发展的新生事物,因此还有很长的一段路要走。因为耳机与输出端之间,以及耳机与耳机之间都需要进行信号传输,因此相比于其他类型的蓝牙耳机,能耗稍微大了一些,续航时间也相比于其他类型有所下降。但是由于真无线蓝牙耳机都配有收纳盒,可以很方便地给耳机充电,因此客观上也延长了耳机的续航时间。基本上,收纳盒的电量,都可以为耳机充电2-3次。当前的真无线蓝牙技术,还并不完善,各个品牌之间的差异并不十分显著,无论从操控性,续航,信号稳定性都相差不大,在这种情况下,性价比就显得重要了。因为真无线的音质类似,除非对外观有独特偏好,否则花大价钱只是图一个牌子和外观并不划算。
  • 蓝牙耳机便开始盛行起来。蓝牙耳机,经过挂颈式、头戴式等形式的发展,进入了真无线蓝牙耳机时代。真无线蓝牙耳机,在工作原理上做了进一步调整,会有主副耳机的区别,连接的时候需要输出端(手机、带蓝牙输出的音乐播放器、平板电脑等)先与主耳机相连,再与副耳机连接,然后才能正常工作。主耳机与副耳机之间也通过蓝牙连接。因为需要三点之间相互传输,因此真无线蓝牙耳机的结构更复杂,传输要求更高,耗电量更大。但是真无线耳机,真正避免了听诊器效应,给用户最大限度的自由度。但不可避免,真无线蓝牙耳机,还是一个正在发展的新生事物,因此还有很长的一段路要走。因为耳机与输出端之间,以及耳机与耳机之间都需要进行信号传输,因此相比于其他类型的蓝牙耳机,能耗稍微大了一些,续航时间也相比于其他类型有所下降。但是由于真无线蓝牙耳机都配有收纳盒,可以很方便地给耳机充电,因此客观上也延长了耳机的续航时间。基本上,收纳盒的电量,都可以为耳机充电2-3次。当前的真无线蓝牙技术,还并不完善,各个品牌之间的差异并不十分显著,无论从操控性,续航,信号稳定性都相差不大,在这种情况下,性价比就显得重要了。因为真无线的音质类似,除非对外观有独特偏好,否则花大价钱只是图一个牌子和外观并不划算。