This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

精华帖:你想要的TWS 无线蓝牙耳机设计,都在这里!

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, CC1101, TIDA-050007, DRV5032, BQ25618, CC2640R2F, BQ25120A, TPA6136A2, MSP430FR2512, SN74LVC1G74

近年来,真无线蓝牙耳机 (Ture Wireless Stereo, TWS ) 。它借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯,从而完全摒弃了传统耳机间的线材连接,极大地方便了用户的使用。此外,主耳机是可以单独使用的,完全能够胜任现有市场上的单颗蓝牙耳机的应用需求,使用功能非常强大。

 

想了解更多关于TWS 蓝牙耳机设计的核心要领?TI 中国工程师们结合实战经验,为你精心整理,干货满满!

 

  • 总结篇

TWS蓝牙耳机介绍及TI低功耗方案:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2019/04/25/tws-ti?HQS=sys-pe-null-twsseries-e2e-ta-null-cn

TWS真无线耳机充电盒方案详解:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2019/10/30/tws-bq25618-9?HQS=sys-pe-null-twsseries-e2e-ta-null-cn

  • 霍尔传感器方案篇DRV5032

TWS耳机设计开关检测方案详解:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2019/09/19/drv5032-tws?HQS=sys-pe-null-twsseries-e2e-ta-null-cn

TI电流检测器件INA系列在TWS电池盒里的应用:https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2020/02/28/ti-ina-tws?HQS=sys-pe-null-twsseries-e2e-ta-null-cn

  • TWS无线蓝牙耳机能把功耗做的更低,使得待机时间更长,这是个很好的进步,蓝牙耳机最烦的就是要不停的充电,待机时间的增长能让用户拥有更强的体验,听歌、听小说、听电话都可以做到长时间的工作。点赞点赞。
  • BQ25618采用的是小型化的DSBGA封装,0.4mm的管脚间距,对于芯片的焊接工艺就需要有严格的要求。室温下的静态电流典型值为9.5uA,相较于开关充电芯片的漏电流下降70%以上。可以大大增加电池供电情况下的待机时间。待机时长主要是看电池的功率大小。相对蓝牙耳机的市场现状,电池的功率都非常的小,待机时长还有待发展。
  • BQ25618/BQ25619具有动态功率管理(DPM-Dynamic Power Management )功能,当输入电流超过输入过流保护点,而使得输入电压逐渐降低,当达到设定的电压跌落值时默认值为4.5V(3.9V-5.4V,可使用IIC设定,最小步进100mV),系统开始减少充电电流,从而保证输入电压维持在设定值。DPM功能可以很好的防止由于输入适配器带负载能力不够而造成的整个系统的瘫痪。
  • 很欣慰在文章中看到了充电部分power-path(路径管理)的说明。一个好的产品不仅只是向用户交付完善的功能,而是在实现功能的前提下向用户交付产品的体验价值。一个牛逼的硬件工程师往往拥有产品经理的思维,能够站在用户的角度去思考设计,而一般的工程师更多地是关注要实现的功能,我自己也在朝着牛逼工程师的目标而努力。TI在产品设计和服务这方面无疑做的很好。

    再谈谈个人关于TWS蓝牙耳机的观点:
    正如文章所言,自从苹果发布Airpods后,国内的手机厂商,3C数码产品周边配件厂商都在争先恐后的推出自己的产品,希望能够在该市场分一杯羹,毕竟无论是苹果的AirPods还是国内几大有名手机厂商的相关产品,从售价来看耳机的溢价率很高,这也意味着产品利润很可观。所以站在用户的角度来思考,我花了一千至二千多大洋买幅耳机,如果不能获得很好的产品功能、质感、及使用体验的话,那它真的就仅仅是一副无线蓝牙耳机罢了,买它何用?在无线技术领域这块我不熟,没有话语权,能想到的也就下面几点,若有表述不当的地方欢迎批评指出:
    1、安全性
    在当今这个大数据时代,数据安全性应该是排在第一位的考虑因素,如何保证语音传输过程中数据不被非法分子获取破解?个人觉得这应该是未来无线设备都要考虑的问题。在这方面我不是专家,没有发言权,但是我能想到的解决方式比如:硬件上采用硬件加密、无线跳频等技术传输数据,软件上那就是数据解压缩,数据加密的内容了。
    2、稳定性
    怎样在音频越来越高的采样率和数据位数的要求下保证音频数据传输的稳定性和传输距离,这涉及到芯片设计、硬件电路设计、数据压缩等技术。
    3、音质
    包括听音乐和语音通话这个应用场景的音质,这包括语音数据的采样率和位数、耳放电路设计、优质的动圈单元、以及降噪技术等。主动降噪技术在千元档的TWS耳机上肯定是标配,今天特意去看了下华为的FreeBuds,除了常规的主动降噪技术外还加入了骨声纹传感器实现通话降噪,在千元档上能具有这样的技术确实不错(真心话,不是给华为打广告哈)。
    4、时延
    TWS耳机去掉了声源到耳机,以及耳机之间的音频硬连接线,而采用无线BLE技术。声音从声源传到耳机这个物理空间上或多或少会导致音频延迟,特别是在无损等高品质音乐播放要求下,传输的音频数据量更大,怎样让用户获得声画同步的完美体验,这必然是一个不得不面对且需要解决的问题。
    5、交互
    人机交互永远是评定产品使用体验是否完美的一个主要因素。对于TWS耳机而言,能够从语音、触摸、以及体感方面来下手。语音就是利用厂商的APP语音识别引擎来识别用户的语音指令并执行。触摸的话就是通过特定的手触和轻敲耳机骨架动作来识别用户的指令并执行。体感的话可以利用陀螺仪等传感器来识别用户的指令并执行,比如点头代表确定或接打语音电话、仰头代表取消或挂断电话,右偏头一下代表下一曲,左偏头一下代表上一曲等等。
    6、续航
    最后是续航问题,如何在有限的耳机空间内塞下TWS耳机必要的电池包、硬件电路板、及动圈的同时,还能提高耳机的续航时间,这需要硬件工程师的电路设计能力以及低功耗器件的选择,TI的低功耗MCU、BLE、电源管理、运放器件等无疑都能提供最佳的方案。
  • TWS真无线蓝牙耳机最近很火,它借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯,从而完全摒弃了传统耳机间的线材连接,极大地方便了用户的使用。这种使用方式相较于其他形式的蓝牙耳机来说方便很多,并且其主耳机可单独使用,也完胜单耳蓝牙耳机。TWS方案的关键点是体积、稳定性、抗干扰和续航,体积小巧的话,使用起来会更加方便,用户体验会好很多,抗干扰方面可以加入主动降噪方案,类似于苹果新出的耳机。如果说这两方面只是加分项的话,稳定性和续航方面就是基本功了。如果耳机的稳定性很差,两只耳机之间的互相通讯经常出现卡顿的话,这个耳机就只能算是地摊货了。续航也是用户体验方面占很大比重的一方面,经常需要充电也是一件麻烦事。因为其小巧的体积,注定装不了很大容量的电池,因此续航想要加强的话,只有从低功耗方面进行优化了。TI的耳机方案和充电盒方案在这几个地方还是很有优势的,充电盒方案的效率和功耗都很优秀,而耳机端的小巧体积和极低功耗使得整体方案开发简化很多。
  • 请问一个问题,那就是如何进行主副耳机的转换呢?还是说目前阶段主副耳机是不可自动转换的?
  • 当我每次用这种TWS耳机的时候,为什么总是能听到自己脉搏的声音,感觉这样非常的吵,请问这是我自己的问题 还是通用的问题,如何进行改进呢?
  • 请问,soc 锂电池保护芯片较其他普通的芯片,能降低多少时延,或者说他们之间的时延不是同一个数量级的呢,对于个人来说,是否区别非常明显呢?
  • 我想再次确认下就是体感可以利用陀螺仪等传感器来识别用户的指令并执行,比如点头代表确定或接打语音电话、仰头代表取消或挂断电话,右偏头一下代表下一曲,左偏头一下代表上一曲?那如果这样的话 真的是很方便了,问题是如果确认这个不是误操作呢?比如我点头的时候并不是想要确定而只是一种其他的行为,像这种情况怎么做呢?
  • 耳机降噪和低功耗都跟上了,还有一个问题就是做工,因为长时间佩戴耳机也是一种不太爽的感觉,会给耳朵造成伤害,在这方面ti有没有什么改善呢?
  • 半年前买了一个爱国者的TWS耳机,感觉音质真的是不错,真想也体验一下Ti的作品!
  • 芯片和方案看起来都很不错,请问主要应用在了哪个品牌哪个系列的产品上了呢?希望早点体验到!
  • 目前的体感体验不到这么高的水平,而且我个人认为到理想的那步也很是不容易,说着简单,做起来要克服的困难还是蛮多的。
  • 可能是我耳孔小?每次带的时候总会感觉耳朵疼,耳塞塞不进去,在这方面如何改进呢?还是说我用的不对啊。
  • 低功耗做的真的很不错,非常适用于这种类型的产品,不知道ti有没有相近的并且能应用于恶劣环境的低功耗控制芯片呢?
  • TWS耳机越来越受消费者青睐,其便于携带,功耗低,快速连接,数据信号稳定传输一直是行业开发者竞争的亮点。TWS蓝牙耳机设计方案中集成TI的低功耗集成芯片,在蓝牙耳机市场具有很大的竞争力。随着蓝牙5.0的诞生,高传输带宽也让TWS真无线蓝牙耳机的双边通话成为了可能,高码率的音频播放也首次在蓝牙音频产品上面得到了突破性的应用。虽然说TWS耳机现已大量投入市场,但是我觉得想要开发一款理想完美的TWS耳机还需要不断向以下四个方面苦下功夫,①.电量续航问题 ②.复杂环境下的降噪问题 ③.无线传输距离的问题 ④.音质音效的问题。市面上各式各样的TWS耳机层出不穷,价格不一,当然一分钱一分货,设计一款真正高保真自动降噪TWS蓝牙耳机还是需要考虑很多方面的因素。TI为TWS耳机的低功耗提供了有力的保障,无线充电技术的崛起,各种AI产品的创新,TWS蓝牙耳机也为人们提供了听觉上的盛宴,未来TWS蓝牙耳机将取代有线耳机,成为手机生产商出货的标配,形势不可阻挡!
  • 之前未做过音频蓝牙这一块,不过对低功耗蓝牙确实相当熟悉的,做过一个比较成功的项目。在有限的空间内实现功能的同时还需要保证续航时间,也是太难了。看到霍尔传感器在无线耳机中竟然有这么巧妙的应用,举一反三,对我手头的项目也有很大的借鉴意义。最感兴趣的还是耳机系统中的低功耗方案,参考设计整机功耗只有18uA,这个功耗我猜测是在耳机电池满电到电压低需充电这段时间内的平均功耗。最大功耗可能会远大于这个18uA。不知理解的是否正确?希望TI会出更多低功耗应用方案及参考设计。在此表示感谢!
  • 耳机用过不少,最早的有线耳机耳麦,到普通的无线耳机,还有后来的Airpod,单单从体验效果来说进步不少。这两年随着苹果Airpod的异军突起,TWS耳机不管从产品种类还是厂商方案都如雨后春笋接踵而至,市场出货量占有率也是节节攀升。但TWS 耳机作为一个创新产品还是面临着重大挑战 ,行业竞争加剧,同质化严重。
    我感觉的TWS耳机的一些挑战和发展趋势以及需要学习改进的地方:
    1). 稳定性好:TWS耳机本身是依托于蓝牙技术来实现的无线通话,其理论通话范围可达到上百米,但在实际使用来看,复杂的环境限制了其使用距离,根据实测数据,目前市场多数使用范围只有十来米,有的甚至隔个房间都不能正常,这显然不能满足用户体验需求。如果能解决传输距离上的稳定性问题,那么行业的发展将会更进一步。
    2). 音质体验:不是每一家厂商都对声学领域有所研究, 如何完美的呈现音乐的原音是重点要考量的。首先要有好的技术方案,其次好的硬件材料,还有软件上的调音,耳机的腔体结构设计等都会影响音质和音效的体验效果,蓝牙版本、编码方式都能提升音质。 复杂环境下的降噪问题更是一大难点,要做到地铁启动、开关门瞬间都可正常使用,通话不受影响,音效和音质还可保持正常的状态,更需要进一步提高。被动式降噪及主动式降噪都是未来升级方向。
    3). 续航能力:TWS耳机体积决定了电池的大小,大部分都做到入耳式或半入耳式,Airpod耳机的电池容量也还不到100 mwh,小电池也限制了电子产品可用的功率,当然后续随着技术的创新,这部分一定会有进步,前提是电池技术有突破,还有产品本身功耗上有突破,TI在这方面做的还不错 。
    4). 价格成本:从方案的选型,零件的成本,制造的便利,工艺的提升等方面都有挑战,包括电路结构、柔性电缆、工业设计、外壳材质在内的所有组件都不断要有创新。 随着TWS耳机的价格竞争已下探到百元级别,相信后续的价格战也会愈演愈烈。
    5). 语音智能:随着智能化的越来越普及,真正免手动语音控制将成为焦点,延迟性、准确性是首先要解决的,尤其在车站、户外或吵杂的人群等噪声环境中,产品也需要准确及时作出响应。 随着AI技术的发展,越来越多的智能穿戴将会普及,如何做到开放性和延伸性将决定行业的前景。
    看了TI的解决方案,像充电仓专用开关充电芯片BQ25618,集保护、充电及升压三合一,采用的是小型化的DSBGA封装,能在功能与尺寸上做到完美结合,还有推出设计开关检测方案,如超低功耗DRV5032霍尔效应开关,体积小功耗低,实用性很好。TI的产品非常丰富,相信不久后TWS耳机可以在体验效果及价格上做的更好!
  • ti的霍尔传感器有几个特点 1 体积小采用标准 SOT-23 和小型 X2SON 封装 2 低功耗 1.6µA3 根据磁场不同有多种DRV5032霍尔开关选择 比如DRV5032ZE 有6.3mT的磁场强度,另外 还有完善的评估PCB板供选择调试 ,当施加的磁通量密度超过 BOP 阈值时,霍尔器件会输出低电压。输出会保持低电压,直到磁通量密度低于 BRP,随后输出将驱动高电压或变成高阻抗,具体取决于器件版本。通过集成内部振荡器,该器件可对磁场进行采样,并以 20Hz 或 5Hz 的速率更新输出,以实现最低电流消耗。在感应TWS耳机是否接触良好中应用很大。
  • 我有用过TWS耳机(山寨的)说说实际体验1续航短只能用1-2小时。2噪声大,3音质不好,通信断续续续,语音延迟严重4只能不舒服5,耳朵疼。5易丢,丢得不知不觉。价格高。心痛..

    我眼中的TWS耳机是1续航长,充一次电可以使用10小时以上2支持无线充电3抗噪声性能强能实际滤除周围存在的噪声4保护舒适,戴了就不想摘下。5保护耳朵6能防丢和定位。7能支持多用户使用,对每个用户能切换不同的音效。7价格还能便宜。。8体积小,能方便携带。9通信距离长。10能防水。掉入水里可以自动关机,11能快充+无线充电12能支持人机互动,诸如手势或虹膜感应。

    我觉得TWS无线蓝牙未来的发展趋势我认为性能会越来越高,同时价格越来越低,音质好通信距离长(毫米波通信),能连上互联网。方便手机用户数据并精心改进。同时支 多物互连,支持AI智能语音,能方便地控制智能家居。

    TI针对TWS蓝牙耳机有完整的低功耗方案,蓝牙CC2640R2F +耳放TPA6136A2 +电源管理BQ25120A +触摸感应MSP430FR2512,芯片体积小,其中整个方案参考设计整机只有18uA增益,普通的1000ma锂电池可以用很连续,续航时间连续。TI的TPS61099X系列升压转换器具有1uA超低静态容量,极大地提高了TWS的真实性无线蓝牙耳机的充电盒电池的内置;而且还有Pass-Through等功能,简化了整体电路,节省了成本。

    现有的TWS耳机还是有短板和缺点的,, TWS耳机的缺点也非常明显,由于体积小,内部电路规模有限,电池续航能力一般都是3-4小时左右,在实际的降噪效果,语音识别率上,同代的TWS耳机也不是如传统蓝牙耳机和有线耳机,由于它是无线连接且相互两个耳机并没有线材相连,运动的幅度不能过大。无线连接还有一个弊端就是防小偷的能力不强,一旦手机被偷,发现的概率会比较低。


    TWS未来可能遇到哪些挑战会有体积上的制约,如何集成功能多+功耗更低+通信距离长+高音质+美观实用的产品,又实现广大消费者买单,是一个大的挑战。
  • TWS耳机的改进方面,是否苹果就做到极致了呢?我觉得可以做出以下方面的改进:1,传输线路的改进,双路传输方案虽然已成标配2,低延迟,众所周知,蓝牙的延迟虽然可以做到不影响使用,但是延迟还是做得越低越好3,降噪,为什么airpods的降噪可以做的那么好?和它的差距越大,上升的空间也就越大!4,高清音频编解码技术,这个就看各大主芯片厂商的博弈了~至于存储,每个厂家都有自己的想法,不多过问,tws耳机从COST DOWN到COST OUT,只会越来越好,期待下一个耳机做的更好!
  • 要说TWS蓝牙耳机,我们先从TWS技术说起。TWS:为True Wireless Stereo的缩写,是真正无线立体声的意思,这种技术的实现是基于芯片技术的发展。其从技术上来说是指手机通过连接主音箱,再由主音箱通过蓝牙无线方式连接从音箱,实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。不连接从音箱时,主音箱回到单声道音质。TWS技术运用到了蓝牙耳机领域,因此也催生了一个新的产品-TWS蓝牙耳机。由于TWS蓝牙耳机两耳挂不需要有线连接,左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统,听歌、通话、佩戴都得到了提升,此类产品一经面世,很快就受到了消费者的热捧,如纳音科技的TWS蓝牙耳机P08产品,自上市后就火爆热销,生产屡屡供不应求。但是,目前市面上售卖的不少TWS蓝牙耳机因成本高,价格相对也较高。相比普通蓝牙耳机,TWS真无线蓝牙耳机具有如下优点:

    1.真无线结构, 完全摒弃有线烦恼,运动更自由。

    2.使用方式多样,既可独享,又可分享,还可一机当做两机用。tws的充电仓管理 soc 锂电池保护芯片 是很重要的 tws蓝牙芯片需要更低的时延 更低的功耗 更低的成本 ! ti的低功耗tws方案很实用,能应用在最新的tws耳机上面,充电盒及充电ICBQ25618/BQ25619在系统待机时具有 9.5µA 的低电池泄漏电流以及运输模式下的 7µA 低电池泄漏电流。非常优秀的芯片。
  • 信号链部分,蓝牙芯片负责接收手机发送过来的数据,然后经过耳放推动耳机。传感器主要是重力传感器,检测耳机晃动等信号。目前蓝牙芯片的集成度非常高,还能做一些调音的功能。

    电源轨部分,受限于非常狭小的耳机空间,耳机端已经不能做成micro USB接口的供电口,通常改成特定的金属接触片方式。耳机输入电源来自于充电盒升压稳定后的5V,因此耳机端的输入不存在过压的风险,可以不必加过压保护,直接经过charger后就可以给单节锂电池充电。同样的,电池同样由电池包厂商提供,集成电量计和二次保护。电池经过LDO再给系统提供2.5V或者1.8V的电源。

    与充电盒的设计相比,耳机端的空间更小,对芯片的封装和功耗提出了更严格的要求。
  • 以前都是用那种带线的耳机,特别是跑步的时候很不方便,现在蓝牙耳机随心所欲,在蓝牙芯片这个方向上,希望TI可以越做越好。除了低功耗和信号好以外,还希望印制可以提高一下。
  • TWS就是真无线立体声,蓝牙耳机是近年来异常火热的音频产品。它借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯,从而完全摒弃了传统耳机间的线材连接,极大地方便了用户的使用。另外,主耳机是可以单独使用的,完全能够胜任现有市场上的单颗蓝牙耳机的应用需求,使用功能非常强大。
  • 2016年9月苹果发布第一款TWS耳机——Airpods以来,市场反响就非常热烈,后续音频厂商见此迅速跟进,扎堆布局TWS蓝牙耳机,使TWS耳机市场异彩纷呈。接下來Bluetooth 5 将带来更精彩的使用者体验,新的充电盒设计会让消费者更为方便。
  • TI的产品非常丰富,能够覆盖充电盒绝大部分的需求,这里简要推荐如下几款IC,用在充电盒里再合适不过。推荐的指标主要是封装和功耗,功耗主要是IC在enable下的静态电流。需要提一下的是,由于过压保护和charger是在充电的时候才工作,此时adapter外挂,电源充足,因此这两部分不要求Iq小,但应该重视charger的漏电电流
  • 充电盒系统 传感器主要有霍尔传感器,实现盒子的开合检测。LED灯实现酷炫的显示效果,蓝牙芯片则可以将盒子信息传送给手机,便于手机查看盒子电量信息。按键检测可能需要一些逻辑器件,如SN74LVC1G74这种D触发器,可以将按键的脉冲沿转变成电平的翻转,便于MCU记录按键信息。
  • 无线蓝牙耳机买过两个,一个是华为的价格还挺高,一个是便宜的,对比体验了一下,除了一些舒适度外,型号强度华为的要好点,还有就是音质方面,华为的音质比较好,没有什么噪音。希望TI在无线蓝牙耳机芯片有更大的突破。
  • 对于 TWS耳机 TI有一个基于TIDA-050007 的解决方案,整机功耗只有18uA,这个算是超低功耗了,采用简易算法实现升压的动态调节,提高了充电效率。
  • 我觉得TWS的精髓就是省电耐用, 采用 RT9426 来设计TWS 无线蓝牙耳机的电池电量计方案,以高精度、高度整合的特性,符合TWS蓝牙耳机的需求,RT9426电量计使用 VGCS算法,可准确计算电池电量 (SOC)、健康状态、充满容量、可使用时间和电池循环次数等信息。
  • 在文档中提及到,TWS搭配极低的5uA耗电,这个满足我们现在涉及的低功耗,TWS使用极小的芯片包装,极少数的外部零件,节省空间的同时也降低了系统成本,这样也符合可穿戴设备的要求,适用于TWS无线蓝牙耳机、智能手表与相关穿戴式产品的应用。
  • TWS为了最大程度地利用各个芯片功能上的优势,在一些设计方案上兼容了麦克风和transfer两种电路,在无需AI算法介入的应用时,完美地体现其高音质和超低延时特性,TWS无线蓝牙技术为音乐爱好者和游戏玩家提供超强的使用体验。
  • 随着各种智能化场景在耳机产品上的不断呈现,蓝牙耳机作为社会智能化终端产品的一个排头兵,无论在功能还是性能上都将不断追求极致和完美,不专注于智能化和极致化的产品设计必将被快速淘汰,本方案联合了全球顶尖的芯片、算法和耳机结构设计团队,用将近一年的时间倾力打造,耐心打磨,为声控真无线蓝牙耳机市场容重推出完整的参考设计,促进耳机的进一步智能化发展。TI在TWS的道路上越来越优秀。
  • DRV5032 特性
    行业领先的超低功耗:5Hz 版本 0.54A / 1.8V、20Hz 版本 1.6A / 3V
    更宽的工作输入电压范围 1.65 至 5.5 V,可由电池直接供电,为系统设计提供极大的灵活性
    运行温度范围:–40°C 至 +85°C
    四种磁性阈值选项,最高灵敏度 3.9 mT、高灵敏度 4.8 mT、中等灵敏度 9.5 mT、最低灵敏度 63 mT
    提供七个版本供选择,包括全极和单极,20Hz 和 5Hz 采样率、开漏和推挽输出、SOT-23 和 X2SON 封装等适用不同的仓内结构的版本选项。
  • DRV5032 大致的作用: DRV5032FB设备是一种超低功耗数字开关霍尔效应传感器,专为小型和电池敏感系统。当外加磁通密度超过防喷器阈值时,装置输出驱动低电压。输出保持低直到磁通密度降低到小于BRP,然后输出驱动高电压或变为高阻抗,取决于设备版本。通过合并内部
    振荡器,该装置采样磁场并以20赫兹或5赫兹的速率更新输出最低电流消耗。该装置的工作电压范围为1.65伏至5.5伏,采用标准SOT-23封装。
  • TWS技术在蓝牙耳机领域得到了广泛的应用,一种新产品TWS蓝牙耳机应运而生。也就是说,TWS耳机的左右耳塞可以在没有电缆连接的情况下独立工作。与普通蓝牙耳机相比,TWS True Wireless蓝牙耳机具有以下优势:真正的无线结构,完全摒弃有线烦恼,更自由的移动。
    使用多种方式,可以单独享用,可以共享,也可以作为两台机器使用。
  • TI在 TWS技术的发展,随着TWS无线蓝牙耳机市场的持续火爆,用于存储和充电的耳机充电托架是必不可少的,并且支持无线充电的无线充电托架甚至可在市场上获得。其内置的无线充电接收模块可以像手机设备一样在无线充电器上充电,实现无线蓝牙+无线充电的“真无线”功能,使用体验更好。它被认为是终极TWS真正的无线蓝牙耳机。TI在后续的工作中会生产一些列的TWS芯片来满足我们的需求。
  • 无线充电经过2017年的爆发式增长后,2018年无线充市场回归理性,单一的无线充电发射端与手机接收端所对应的传统无线充电场景后劲不足,无法支撑产业的持续快速发展。TWS的发展会在TI推出一些列的产品后迎来新的春天,感谢TI让我们可以体验到TWS的美好。
  • 从2017年就开了无线充电的研究,直到现在2019年末都未停止过,所以这个时候对行业从业人员来说,开拓更多的无线充电场景就非常有必要了。TWS是目前火热的行业话题,TWS耳机充电仓由于电池容量较小,是非常理想的小功率无线充电使用场景。
  • 我也来给大家科普一下:
    什么是TWS蓝牙耳机?
    自去年iphone7取消3.5mm插孔后,蓝牙耳机市场得到迅猛发展,蓝牙耳机种类也层出不穷,特别是一种TWS无线蓝牙耳机更是让消费者疑惑顿生。针对消费者的问题,纳音科技的研发人员来给大家科普下什么是TWS蓝牙耳机?
    要说TWS蓝牙耳机,我们先从TWS技术说起。TWS:为True  Wireless  Stereo的缩写,是真正无线立体声的意思,这种技术的实现是基于芯片技术的发展。其从技术上来说是指手机通过连接主音箱,再由主音箱通过蓝牙无线方式连接从音箱,实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。不连接从音箱时,主音箱回到单声道音质。TWS技术运用到了蓝牙耳机领域,因此也催生了一个新的产品-TWS蓝牙耳机。
  • 由于TWS蓝牙耳机两耳挂不需要有线连接,左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统,听歌、通话、佩戴都得到了提升,受到了音乐爱好者的热捧, TWS蓝牙耳机产品,自上市后就火爆热销,生产屡屡供不应求。但是,目前市面上售卖的不少TWS蓝牙耳机因成本高,价格相对也较高。希望TI在价格成本上可以控制一下。
  • TWS降噪知识:
    降噪指数NRR是Neural Regeneration Research的缩写,耳塞的降噪值最常使用NRR表示,NRR是噪声衰减等级。
    主动降噪是属于硬件降噪,原理是利用电路去拾取周边的环境声音,然后变换为一个反相的声音信号加到喇叭端,呈现给人耳的声音是环境噪音+反相的环境噪音,从直观上感觉噪音降低了,受益人是自己。
    另外一种主要的降噪技术是软件降噪,也叫CVC降噪,是CSR芯片自带的软件降噪技术,只有在打电话的时候起作用,有了这个技术,周边的环境杂音得以衰减,对方将能听到更加清晰的声音。
    TI 的TWS在降噪方面做得还是不错的,早点体验一下这个产品。
  • 目前市面上能做到主动降噪的TWS耳机效果一般,需要降噪的朋友可以去买专门的运动型蓝牙耳机和专门的降噪耳机。说了这么多,以后挑选蓝牙耳机就不怕吃亏了。至于佩戴的舒适度,建议您还是亲身体验比较好。希望TI可以做出合心意的蓝牙耳机,让我们享受高品质音乐。
  • 开关充电芯片BQ25618/9--------TWS真无线耳机充电仓专用开关充电芯片

    1.为什么有价值?**************************

    ~~~~~~~~~~~~~~~真无线蓝牙耳机低功耗是核心。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    BQ25618/9是TI为TWS耳机充电仓专门开发的一款三合一(保护,充电及升压)的IIC控制开关充电芯片。

    WQFN封装 方便布板.

    2.值得学习的地方?**************************

    功能完善:

    1: 降压充电功能:

    a)      输入工作电压范围支持4-13.5V,瞬间浪涌电压可以支持到22V,可以很方便的支持5V,9V,12V工作系统。

    b)     输入过压通过VAC脚检测,默认值OVP值为14.2V,通过IIC可以有四挡OVP值调节5.7 V/6.4 V/11 V/14.2,可以根据实际需求灵活调整。

    c)      IIC编程设置输入过流保护点,范围可以从100mA到3.2A,最小步进电流是100mA。

    d)     动态功率管理(DPM-Dynamic Power Management ),当输入电流超过输入过流保护点,而使得输入电压逐渐降低,当达到设定的电压跌落值时默认值为4.5V(3.9V-5.4V,可使用IIC设定,最小步进100mV),系统开始减少充电电流,从而保证输入电压维持在设定值。DPM功能可以很好的防止由于输入适配器带负载能力不够而造成的整个系统的瘫痪。

    e)      具有自动输入检测功能,当检测到输入适配器插入,系统会自动关闭内置的升压电路。

    2: 升压放点功能:

    a)      当适配器插入,任然可以用PMID给耳机充电,此时电压为输入电压,升压停止工作。PMID_GOOD设计用来做输入过压过流保护的。

    b)     PMID 脚是升压输出脚,输出电流最大为1A,输出电压支持4档(4.6V/4.75V/5V/5.15V)IIC可调,方便根据实际的需求降低输出电压,减小损耗。当只有电池的情况下,内置升压才开始工作,通过PMID输出相应的设定电压。

    c)      PMID_GOOD脚是PMID电压的检测脚,当PMID 电压升到3.8V的时候,PMID_GOOD电平从低转为高,表示升压系统正常工作。如果发生过压(超过5.8V),电池侧过流(超过6A)的情况,PMID_GOOD会从高电平转为低电平,根据PMID_GOOD指示可以很容易驱动外置的PMOS做过压、过流时升压系统的切断,从而给系统叠加双重保护。

    3:输出介绍

    a)      充电电流最大1.5A, 同时具有20mA步进(20mA-1.5A 可编程)的充电截止电流,10mV的步进充电电压,可以使充电仓的电池充的更满。

    b)     为了补偿截止电流的精度,让电池能够充的更满一些,BQ25618/9增加了TOP-OFF Timer功能,如下图四红色框所示,在系统侦测到充电截止后,还可以选择性的通过IIC增加充电时间(0,15min,30min,45min)。

    c)      QON脚支持运输模式,在运输模式下,漏电流可以低至7uA。

    d)     优化过的路径管理功能可以在即使电池过放或者电池断开的情况下,给系统供电。

    e)      室温下的静态电流典型值为9.5uA,相较于开关充电芯片的漏电流下降70%以上。可以大大增加电池供电情况下的待机时间

    f)       具有系统过压保护,电池过压、过流保护,电池过放保护,除了TS脚的过温保护外,还有芯片内部过温保护(150C关断)等完善

    3.TWS无线蓝牙未来的发展趋势和挑战


    趋势:成本更低、功耗更低,电池技术革新带来的体验更好,续航时间更长,蓝牙技术更先进,外观设计更新颖。 

    未来的耳机可能会被赋予更多的功能。。。。。。

    挑战:电池技术限制,续航时间受限制。音质体验、无线传输质量、延迟?安全性?通信加密等。。。。。

     

    TWS市场反响就非常热烈,后续音频厂商见此迅速跟进,扎堆布局TWS蓝牙耳机,使TWS耳机市场异彩纷呈。接下來Bluetooth 5 将带来更精彩的使用者体验,新的充电盒设计会让消费者更为方便。

     

  • TWS耳机由于去掉了连接线,两个耳机通过蓝牙组成立体声系统,这使得其在技术上面临也很大的挑战。其中最为关键的问题来自于蓝牙传输方案不够成熟,尚且存在一些问题有待优化,包括信号传输稳定性,容易受到外界信号干扰;主副耳机信号不同步;音质在传输中受损严重等问题。

    TI针对TWS耳机的参考设计TIDA-050007,这个参考设计整机功耗只有18uA,并且采用简易算法实现升压的动态调节。TWS耳机的设计综合考虑功耗、封装和性能,使产品具有更好的体验结果。
  • BQ25618/9芯片在优化过的路径管理功能可以在即使电池过放或者电池断开的情况下,给系统供电,这就避免了因为断电所导致系统的不稳定性,而且具有系统过压保护,电池过压、过流保护,电池过放保护,除了TS脚的过温保护外,还有芯片内部过温保护(150C关断)等完善的保护机制。这使得产品在开发运用上更便捷和具有保障!
  • TWS蓝牙耳机就是真无线立体声蓝牙耳机的意思。蓝牙耳机从原本的单耳到现在的双耳,从原本的仅支持通话到现在支持音乐、语音助手甚至是心率监测,经过一段时间的发展后功能开始丰富。拥有自动配对、触控操作、运动不脱落等特点,好处是:真无线结构,完全摒弃了有线烦恼,还能一机当做两机用。但是目前耳机耳翼在舒适性上研究不足,不能满足多数用户佩戴的要求。价格目前有点偏高!
  • 大家对于耳机的需要无非三大条:

    一条是功能要求,
    操作方便,搭配手机等设备,能完成各种功能,音质音量满足要求.
    这些目前都不是问题,一般的方案都可实现.

    二条独特功能,
    目前的两个比较大的概念是真无线,和主动降噪,
    TI的TWS方案借助蓝牙芯片,完全摒弃了传统耳机间的线材连接,极大地方便了用户的使用。单用双用都可。使用方便,不再受牵拌.

    三条最关键是低功耗,
    毕竟再好的东西,用几个小时就要充电是非常麻烦的,特别是像耳机这种随身设备,通常需要一次使用很长时间,所以低功耗是恒量方案水平一个最重要的指标。
    TI在这方面一直是王者,也是最关注这一问题的公司,从MSP430就一直保持着低功耗领导者的地位,再加上以前国办多年的超低功耗电源管理经验,所有使用TI的 TWS 耳机方案,绝对是业者不二的选择。
  • 这篇文章比较有意义,对于TWS蓝牙耳机进行了介绍,并给出了低功耗的设计方案,对于蓝牙耳机来说,体积小,具有携带方便,不受耳机线约束的优点,但是需要考虑到耳机的续航问题,以及充电时长问题。因此在耳机狭小的空间中,需要尽可能使用封装小的芯片,同时对于芯片的功耗也有一定要求。在这篇文章中,给出了充电盒系统框图、耳机系统介绍、耳机设计方案等,对于充电盒、霍尔传感器等都进行了详细讲解,有利于设计者参考和设计,也给大家提供了TWS蓝牙耳机的设计方案介绍,文章质量很高,很有参考价值!