This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] SysConfig的蓝牙例程常用设置

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG


一、 SysConfig简介

SysConfig是一种工具,可以简化用户在SimpleLink设备上的应用程序配置。它的基本思想是允许对应用程序中的关键组件进行直观的配置。

SysConfig工具将基于SysConfig配置文件(即.syscfg)中的设置生成用于配置这些组件(例如TI驱动程序,网络堆栈)的源代码。然后,这些生成的代码将包含在应用程序中。例如,SysConfig将创建并填写TI驱动程序模块所需的所有“ C”结构。更多内容请参考:http://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__3.6.2&node=AIouI6g4ejAMCyOe10iMKQ__pTTHBmu__LATEST&r=VLyFKFf__LATEST

CC13X2/CC26X2最新的SDK里很多设置都是通过SysConfig,本文旨在总结一些蓝牙例程里常用的设置。

二、 常见设置

2.1、修改地址类型

Q:simple_peripheral例程,每次重启过后,广播扫描到的MAC地址都在变化

A: 把random Address换成Public address即可,下图还可以看到有最大连接数及PDU的设置

 

2.2、修改TX power

2.3、时钟、bootloader,IEEE address 等设置

2.4、连接参数设置

2.5、广播个数及广播参数设置

三、以上列出的是询问比较多的参数,SysConfig能配置的东西还有很多,建议有兴趣的研究一下,同时看一下本文开头提供的文档。