Hi TI Engineers,
在进行CC2564的开发过程中,需要对Power进行配置,但是只能查到HCI_Command,不知道怎么使用和发送这些命令。后来看到别人推荐的HCI_Send_Raw_Command 这种库函数,但是没有查到手册对这些函数进行说明,请问在哪儿能查到这些库函数?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
参考这里:https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/484860/cc2654-default-tx-output-power-setting-using-bluetopia-stack-v1-2-r2/1748583?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=VS_Set_Max_Output_Power#1748583
Hi Kevin,
一个衍生的问题,您能不能告诉我
HCI_Send_Raw_Command(unsigned int BluetoothStackID, Byte_t Command_OGF, Word_t Command_OCF, Byte_t Command_Length, Byte_t Command_Data[], Byte_t *StatusResult, Byte_t *LengthResult, Byte_t *BufferResult, Boolean_t WaitForResponse);
这个函数里 StatusResult 数值 所代表的意思呢?
在我的调试过程中,出现了246 和 65 这样的StatusResult , 我查不到数值代表的意义
谢谢。