Part Number: CC1352P
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
双击芯片名称后,是可以选择是在 sub-1GHz还是2.4GHz的,有一个选项框的
这个就是模式选择
BLE是在2.4Ghz的,IEEE802.15.4是sub1-g
为什么我每次关闭smartRF studio后都识别不到芯片型号
我这边一直都是可以识别的。请问您在使用该板子和其他软件如smartrf flash programmer 也会出现这样的问题?
若是可以,建议换台电脑试试
重启两次之后又可以了,这个使用有什么需要注意的吗?我好像没看到有设备弹出之类的操作
重启两次之后又可以了,这个使用有什么需要注意的吗?
感觉是连接的问题。换根线试一下?
我好像没看到有设备弹出之类的操作
只是首次安装驱动时有弹出,之后就不会每次都弹出了
即使锁死也会识别出型号是吗?出现型号识别不到基本就是MCU损坏或者连接问题。如果这个样子的话,大概率是连接问题了。
即使锁死也会识别出型号是吗?
是的,可以识别到型号的
应该是连接的问题,我换了两台电脑都没有识别到 ,但是我这边又能识别了。
识别的型号是1352,但是图标亮起的是2652