你好:
我们已经为大量客户提供了基于CC2642的RSSI车钥匙解决方案,但目前部分客户对精准定位并不满意。
我们期望在较新的SDK上使用RTLS System,但是在simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01与simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52的示例里信息过于分散并且不易理解。
目前的我有一个可以通过HCI_EXT_GetActiveConnInfoCmd获取信息的从设备A,计划使用RTLS Passive 或者 Connection Monitor 的设备B正确同步跟踪与设备A相连接的主设备C,但是在使用UI上位机时出现了问题(显示不是支持的设备,如下图1),
导致设备B无法接收uNPI指令正常工作。在connection_monitor示例上我想解决的问题如下:
1、如何模拟上位机通过uart发送uNPI指令使设备B正常工作,是否有测试指令。我更改了IOID_UNUSED的引脚,使能了NPI_USE_UART,并使用了0xfe开头的一些模拟数据。似乎设备B没有正常的响应信息,我还应该做哪些设置。
2、是否有更合适的示例以便快速开始PAAK项目以提供一个较高精度的产品雏形。
3、uNPI的命令在python中的示例显得不容易理解,connection_monitor示例上我是否可以通过uart发送uNPI直接控制设备B监听指定设备,我应该在哪方面做更多的努力。
目前状态是处在0和1的问题上,最终需求是可以监听到指定设备,有什么好的建议或者参考吗?
非常感谢!
Best Regards,