由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2652RB: 晶体时钟信号出现50Hz工频干扰

Part Number: CC2652RB

Hi TI

我们在实验室测试板子频偏的时候,发现32.768KHz晶体存在50Hz工频干扰,如下图所示

我们的PCB layout如下所示

我想问几个问题

1、这个情况是因为RF链路和晶体距离太近了吗?除了增加这两者的距离有没有其他方法解决?如果出现这个情况对蓝牙通信影响有多大?

2、CC2652RB内部有BAW,但是我们发现在蓝牙配置中,无法使用BAW进行分频,只能使用RCOSC_LF这个时钟源,有办法可以切到BAW分频吗?

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,

    2、CC2652RB内部有BAW,但是我们发现在蓝牙配置中,无法使用BAW进行分频,只能使用RCOSC_LF这个时钟源,有办法可以切到BAW分频吗?

    您可以将 LF Clock Source 更改为源自 HF XOSC,而 HF XOSC 使用Internal High Precision Oscillator 作为 HF 时钟源。 详情请参阅CCFG registers 。

    1、这个情况是因为RF链路和晶体距离太近了吗?除了增加这两者的距离有没有其他方法解决?如果出现这个情况对蓝牙通信影响有多大?

    如果只通过一张图片来判定是否为您所说的这种情况比较困难,我们通常建议用户遵循datasheet guidelines 以及 application note SWRA640中的建议。

    晶体具有寄生信号,且这些信号在很大程度上取决于晶体本身。 目前没有看到由无线电本身引起的50Hz寄生,因此还请您确保探头本身不会导致晶体上的过多负载,因为这可能会改变其行为和特征。  

    如果没有其他特别的特征,那么可能需要您在此处提交一个design review request: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS