This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] CC8520: CC8520 如何减少噪声

Part Number: CC8520

器件型号:  CC8520

问:如何基于 MCU 实现 CC8520 和 AIC3204 的软件降噪设计

答:  您好,

您能否说明希望降低哪种噪声?以及要在哪种器件上采用降噪算法?提供说明系统设计的方框图可能会有所帮助。

请确保充分利用 CC8520 的功能(请参阅用户指南)和 AIC3204 的功能。

谢谢。此致,

问:我想知道如何通过配置软件滤除采集过程中产生的一些混沌信号,或在 CC8520 上运行一些滤波算法来消除这些无用信号(如图 1 所示)。这一想法能否实现?如果能实现,如何进行配置?

如果我无法在 CC8520 上运行软件滤波算法,是否可以使用外部 MCU 来实施滤波算法,然后通过 CC8520 发送经滤波的数据?如图 2 所示。

图 1

 图2