向MSP430烧写了CC1200的接收程序(swrc274a/cc120x_easy_link的RX)。
给另一个MSP430烧写(相同cc120x_easy_link)TX程序,CC1200向空中发送数据包;
禁用MSP430,给CC1200上电后,CC1200会自动接收吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
那CC1200的eWOR模式体现在哪里呢?我们认为可能CC1200会处于eWOR模式,使得它可以随时在监听潜在的数据包。当发现有数据包的时候,CC1200转换到RX模式
没怎么看懂意思,请问你用的是CC1200DK 的开发板吗?这个开发板请使用TrxEB RF PER Test Software 的例程
用的是CC1200DK 的开发板
我们是这样连接的
图一、TRXEB+CC1200作为发送
图二、ARM+CC1200作为接收
我们并没有写关于CC1200的射频参数配置代码,仅仅是直接读取CC1200的SPI口(连接了CS GND SO SI CLK ),采用了SmartRF收发器评估板“trxeb”使用指南中建议的外部MCU连接时的电源连接方案。
例程使用的是TI推荐的CC120X Software Examples
在做这个连接实验之前,我们将图二中的CC1200插在评估板“trxeb”上进行了接收实验,即:图二中的CC1200插在评估板“trxeb”上作为接收端,图一作为发送端。
我们猜想,在图二中的CC1200插在评估板“trxeb”上进行了接收实验后,CC1200将会作为固件,在CC1200连接到ARM时,上电直接开始接收潜在的数据包。
但是我们读到的数据为:
0f
1e
3c
e1
我们认为如果是移位的话,是不是应该读出这样的数据呢:0f、1e、3c、78、f0、e1、c3、87、0f
另外,我们想知道,我们所认为的CC1200固件功能是否正确,CC1200的固件功能体现在哪里?