向MSP430烧写了CC1200的接收程序(swrc274a/cc120x_easy_link的RX)。
给另一个MSP430烧写(相同cc120x_easy_link)TX程序,CC1200向空中发送数据包;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们是这样连接的
图一、TRXEB+CC1200作为发送
图二、ARM+CC1200作为接收
我们并没有写关于CC1200的射频参数配置代码,仅仅是直接读取CC1200的SPI口(连接了CS GND SO SI CLK ),采用了SmartRF收发器评估板“trxeb”使用指南中建议的外部MCU连接时的电源连接方案。
例程使用的是TI推荐的CC120X Software Examples
在做这个连接实验之前,我们将图二中的CC1200插在评估板“trxeb”上进行了接收实验,即:图二中的CC1200插在评估板“trxeb”上作为接收端,图一作为发送端。
我们猜想,在图二中的CC1200插在评估板“trxeb”上进行了接收实验后,CC1200将会作为固件,在CC1200连接到ARM时,上电直接开始接收潜在的数据包。
但是我们读到的数据为:
0f
1e
3c
e1
我们认为如果是移位的话,是不是应该读出这样的数据呢:0f、1e、3c、78、f0、e1、c3、87、0f
上一个帖子不知道为何被关闭了,重新发一个。
需要和msp430配合使用的。
大秦正声蓝牙电子之家
德州仪器蓝牙芯片cc2540/cc2541/cc2640一带三烧录工具以及芯片代理烧录服务!
订做C2000芯片批量生产脱机烧录器!
您的帖子在等待版主批准中,如果获得批准您将收到邮件通知。返回硬件, 射频和私有技术论坛。
是什么