各位TI的技术大牛:
你们好!我想问一下,CC2545datasheet中RF RECEIVE SECTION 部分提及的1 Mbps, GFSK, 250 kHz DEVIATION, 0.1% BER,这个结果的传输距离没说,我想咨询一下该条件下的传输距离是多少?还有使用TI官网提供的SmartRF软件测试Packet Tx以及Packet Rx ,传输距离能达到30米且误码率在3%,但是我使用与Smart RF软件测试时相同的寄存器配置,使用软件代码实现单端发送-单端接收(即一块CC2545只发送,发送间隔为8ms;另一块CC2545只接收,只要接收到数据累计接收到的包数)测试误码率,与SmartRF软件测试的结果相差很大,传输距离3m,误码率大概在5%。传输距离增加,误码率越大。接收与发送端若中间有盆栽遮挡,接收端一包数据都收不到。
以上测试条件为:工作频点为2420MHz,Data rates and modulation formats为1-Mbps, GFSK 250 kHz deviation,Tx Power为4dBm。
谢谢!