由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问CC1350 是否支持 Proprietary Radio 2.4G通信

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC2650

请教大神,CC1350,可以在2.4G使用Proprietary Radio的协议吗?我们之前在433频段使用了Proprietary无线,请问在2.4G使用时,是否有什么区别?能否提供例程,谢谢。

  • 支持,不过我们提供的例程都是基于868/915 MHz,你可以自行修改,这部分建议参考下CC2650的实现
    dev.ti.com/.../node

    以及dev.ti.com/.../examples-cc13x0.html

    Although all examples are for 868/915 MHz operation, they all support multiple PHYs and frequency bands. You can provide your own RF settings with any example, allowing you to change both PHY and frequency band as you see fit.
  • 你好,再请教一下
    我使用SmartRF Studio7(版本2.17.0),在软件里面找不到CC1350配置2.4G Proprietary Mode的方法。

    也没有看到CC2650相关的操作。

    我能否将CC2650例程的smart_settings.c,直接复制到CC1350工程中使用?

    或者,是否有其他器件的smart_settings.c,是兼容CC1350的,可以使CC1350在2.4G频段下使用Proprietary Mode。


    谢谢。
  • SmartRF Studio 7只会提供实验室验证过的设置,C1350的2.4G私有协议没有进行相关验证【因此也没有例程提供】,所以软件中没有配置。但是CC2650是有的,见下图。

    smart_settings.c不可直接复制,需要根据具体芯片自行修改

    TI 诚邀您参加全新设计的产品页面测试,参加测试即可享有 TI 购物 9 折优惠码,点击加入 EP产品页面测试报名,名额有限。感谢您的参与!

  • IEEE 802.15.4 就是Proprietary Radio 吗?
  • 不好意思,可能我提问的方式有问题,我自己没搞清楚状况。
    我重新整理一下我的需求和问题吧。
    我需要一种星型网络,一个主机和多个(30个)从节点.
    主机和从机属于直连关系,主机一直有电,而从节点大部分时间在休眠或者处于掉电状态。
    从节点周期性的工作并发送一小段数据给主机,大概10个字节左右。
    并且我的无线需要工作在2.4G的频段。
    请问这种条件下,我需要使用那一种通信方式更为合理?
    BLE方式是不是有从节点数量的限制?是否要求从节点一直在线?
    谢谢。
  • BLE可以休眠,不过节点数量确实有可能不满足。按照原理来说,节点数跟芯片处理能力及内存大小相关,30个也不是不可能,不过目前看到的应用还是以10个以内为主

    你的应用推荐zigbee协议