Other Parts Discussed in Thread: TMP112
Dear TI:
现在做的项目中包含几个模块功能,1是RF射频,2是通过RS485进行上位机通讯,3,使用IIC采集TMP112温度传感器的温度。
每个模块我都通过例程测试过,第一的功能使用“rfEasyLinkEchoRx_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs”这个例程可以通讯;
第二个功能使用uartecho_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs例程通过修改也实现了;
第三个功能本人在CC1352R1Launchpad上面通过外接TMP112芯片实现了这段代码的实用性。
但是我需要将这些功能放到一个工程里的时候就会出现问题。
比如,我都是通过COPY和paste rfEasyLinkEchoRx_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs这个例程然后更改工程名字,然后在.syscfg文件中选择我需要的模块,比如,iic,比如,uart。
但是实际操作时候却不成功。会卡死在UART_read(uart, (&data[i]), 1);这里,TMP112读取出来的温度信息也是0xFFFF。
请问你们知道这种是什么情况吗,在新建工程的时候需要注意什么问题。在一个例程上添加其他功能需要更改哪些问题吗