你好,我想请教一下cc1125在高速率时的配置问题,现在在测试一款市场上量产的CC1125模块, 在我们公司内部测试时发现速率增加后变得非常不稳定。
1. 当采用smartRF studio 默认的配置: 434M 1.2kbps 或 9.6 kbps 时接收数据基本正确, 但50kbps 和 200kbps 时误码率会非常严重。
2. 自己配置参数: 其他默认配置不变的情况下,在20kbps 时 自己调整 dev 和 BW , 接收数据也基本不会出错, 但是如果大于20kbps 比如改为30kbps 或 40kbps, 这时无论怎么调整参数, 错误还是很明显。
20kbps时的配置如下: 频率: 434M 速率: 20kbps 调制方式:2-fsk deviation:20kbps filter BW: 60kbps 通信方式:FIFO Mode/Normal Mode PA: 1dbm 距离: 室内10米
所以我想请教一下几个问题:
1. 在通信距离不远的情况下, 为什么默认配置接收错误会这么严重
2. 数据速率改变时应该还要同时修改哪些配置或寄存器, 或者可以给出建议的配置 比如 30kbps 40kbps
3. FS Calibration ,AGC , preamble 和 sync 这几个参数对于高速率传输的稳定性有怎样的影响
希望能得到TI工程师的答复,谢谢!!