http://www.ti.com.cn/ww/wireless_connectivity/sensortag2015/index.html
HDC1000--温度和湿度数字传感器
HDC1000 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。 该器件基于新型电容式传感器来测量湿度。 湿度和温度传感器均经过出厂校准。 创新型 WLCSP(晶圆级芯片规模封装)凭借超紧凑型封装简化了电路板设计。 HDC1000 的传感元件位于器件底部,这样可使 HDC1000 免受灰尘、粉尘以及其它环境污染物的影响,从而提高耐用性。 HDC1000 可在整个 -40°C 至 +125°C 温度范围内进行检测。
数据表:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/hdc1000.pdf
在sensortag的原理图:
内部结构及典型应用
Pin脚定义:
设备地址:从原理图上知道ADR0和ADR1接的VDD,所以地址是1000011.
HDC1000加入服务:
SensorTagHum_createTask建立HDC1000任务。
sensorTaskFxn任务处理函数。
sensorTaskInit初始化任务。
Humidity_addService添加hdc1000服务
sensorAttrTable数组定义了服务内容。根据下图添加
sensorHdc1000Init初始化HDC1000.
根据这个寄存器配置就可以。
初始化完成回到任务函数中
sensorHdc1000Read读取温湿度值。
调用Humidity_setParameter函数发送到客户端。
在sensorTAg上的位置: