This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

wifi开发选型

Other Parts Discussed in Thread: AM4378, TMDXSK437X, WL1837MODCOM8I, TMDSSK3358, AM3358, TMDXEVM3358

现在项目中需要一款速率可以udp传输可以达到60Mbps的wifi芯片,spi的数据接收再wifi发出去,wifi接收spi发出,双向链路,想选一款处理器和wifi芯片。现在想买一个ti的a8系列开发板和wl1837模块,不知道有没有那种带有wifi芯片的模块可以直接插在购买的这款开发板。请给出处理器型号和是否选wl1837可以实现该项目的功能。请给出链接,wl1837COM是不是就是可以插在ti  am335x处理器上的。应该买哪款,ti是提供全套解决方案的,想先买齐全套研究开发。还有ti资料真的好多,能否给一个入门链接,学习一下,以为要入门,可是资料太多,不知从哪入门。谢谢啊。

  • Beilei,

    一般情况下,这种吞吐率的wifi,SPI接口的很难搞定。

    一般都是SDIO(低功耗)或者USB的。现在也有HSI的,这个都是给更高 速率用的。

    WL18是SDIO的。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Using_the_WL18xx_Cape_with_BeagleBone_Black

    如果你买BBB, 应该是cape板直接插上去的。但是我也不知道CAPE怎么买。

    COM8的板子倒是方便的https://store.ti.com/WL1837MODCOM8I-WiLink-8-Dual-Band-24-5-GHz-Wi-Fi-Bluetooth-COM8-Evaluation-Module-P43818.aspx

    BR.AZ

  • AM4378SK开发板可以直接插wl1837

    AM4378SK:

    http://www.ti.com/tool/tmdxsk437x?keyMatch=am4378%20start%20kit&tisearch=Search-EN-Everything

    wl1837

    http://www.ti.com/tool/wl1837modcom8i


    am3358sk 板上自带旧产品wl127x:

    http://www.ti.com/tool/tmdssk3358


    教程

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx

    如果是用linux系统,驱动wling和使用都是非常简单

  • 那么请问我买am3358这款处理器是否也可以直接插上wl1837modcom8i这个模块的,我选择am3358+wl1837modcom8是否可以很快上手,还是选择AM4378SK才可以直接插上wl1837modcom8i,am3358不可以吗?

    am3358sk 板上自带旧产品wl127x?什么意思?该开发板有该芯片的意思吗?他的sdk内也含有该处理芯片的驱动开发包吗?这款wl127x也是工业级的吗?传输速率可否满足我的要求?因为对linux从未涉猎过,所以对它的开发还不了解。只好先请工程师先帮我选一选开发板和处理器了,谢谢。

  • 由于对硬件不是特别了解,是否am335x系列的板子都是COM8的板子?我是否选择am3358开发板也可以直接插上wl1837modcom8i?谢谢。

  • hsi的接口 ti有提供吗?是什么产品?ti提供与哪款处理器配合使用的?开发难度和wl1837比哪个小些?

  • AM3358和AM4378都是基于Linux,底层驱动都差不多,使用起来感觉一样。

    当然还有AM3358evm这个开发板有wilink的插口,价格会贵一点,上面集成很多外设

    am3358sk 板上自带旧产品wl127x就是指该开发板有该芯片的意思,由于wl127x是旧产品,不建议使用,建议用wl18xx

    现在新的SDK都会包含他们发驱动。

    wl18xx有工业级的,速率UDP100M,TCP80Mbit/s,支持mesh

  • 好的,谢谢。那我就选tmdxevm3358加wl1837modcom8i,是都就可以既满足要求,又可以将wl1837直插上去开发了啦?谢谢。
  • 赞,好有钱。:-)

    BR. AZ