Other Parts Discussed in Thread: WL1801, WL1831
Dears,
1、CC3235x系列支持外置FEM么? 或者TI有可以外置FEM的Wifi芯片或模组推荐?目的是增大功率,完成1000米图传。
图像数据----MPU压缩----Wifi芯片或模组,MPU与Wifi芯片或模组可以通过SDIO(或者SPI)之类相连。

2、如上图,SOP0,SOP1,可以控制FEM的PA吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
收到您的问题了,我们升级到英文论坛给工程师看下,有答复尽快给到您。
您好,
我收到的答复是不可以。
CC3235 设备不能与外部 PA 或 FEM(WLAN 前端模块)一起使用,因为内部 RF 切换到用于 2.4GHz 路径。
但不能 100% 确定能否使用 WL1801、WL1831 芯片。
好的,谢谢